This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:转换完成时 ALERT 引脚有效的时间

Guru**** 2926970 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114137/ina239-alert-pin-assertion-time-on-conversion-complete

器件型号:INA239

我想使用 INA239仅对分流电压进行同步 ADC 测量。
为此、我希望在单次模式下启动转换、并使用 ALERT 引脚作为完成转换的指示器。

我的目标时序是100us 转换间隔、ADC 的转换时间为84uS。
我的 SPI 速度为10MHz。
ALERT 引脚配置为透明模式、CNVR 位被置位、以便在转换完成时使 ALERT 引脚生效。

我观察到、ALERT 引脚的有效时间大约为130uS、这明显长于我所需的间隔。
这将使得在我所需的配置中不可能使用 INA239。

是否有人可以在 ALERT 引脚上确认我观察到的时序?
我在数据表中找不到关于 ALERT 引脚的有效时间的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timo、

    感谢您使用 TI 论坛。  

    我刚刚在 EVM 上使用您提到的设置测试了这一点、并看到了与您大致相同的计时。 您可以尝试将其置于连续转换中、然后实时数据将始终可用、但我猜这不是您想要的。 另一种选择是提前开始转换、以便数据在您需要时可用。 (您甚至可以使用转换延迟来帮助计时)。  

    我还84µs 了具有连续转换的警报、并且确实每1 μ s 获得一次警报。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    我很高兴我不是唯一观察到这一点的人。

    我尝试了连续转换模式并发现、在设置 CONFIG_ADC 寄存器后、第一次转换所需的时间比后续连续转换多。 但在该模式下、ALERT 引脚在单次触发模式下的有效时间很长。

    因此,我进一步研究了时间安排。
    在每个单次转换时间设置中、我得到一个大约90us 的时间偏移到设定的转换时间(通过轮询 CNVRF 位来观察)。
    我的假设是、器件在单次转换后进入断电模式。 从关断模式开始的器件启动时间在数据表中注明、通常为60us。 这将以某种方式解释我的看法。

    我的结论是、我必须使用连续转换模式、即使无法再进行同步、因为没有其他设置会像我需要更新值那样快。

    我还想将 CONFIG_ADC 寄存器与其他处理同步设置为连续转换模式、但第一次转换也需要比以下转换完成更多的时间。
    也许芯片每次写入 CONFIG_ADC 寄存器时都进入关断模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timo、

    是的、您答对了、器件在触发转换后确实会进入关断模式(请参阅下面的数据表摘录)。 很抱歉不能早点赶上、但这确实解释了时序观察。  

    在本节 中、如果您写入模式位、它也会重新启动连续转换、 因此、我相信您可以让它保持连续转换、并使用连续设置写入模式以对齐您的数据、而无需等待 ADC 唤醒。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    我尝试了您的建议、将器件保持在连续模式、并写入 ADC_CONFIG 寄存器以同步转换、但它也会重新启动、正如您的数据表中突出显示的器件之后所述。
    这意味着我的最佳选择是将器件保持在连续模式、而不同步转换。
    无论如何感谢您的支持。