This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190-EP:INA190-EP

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8602, INA190, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113906/ina190-ep-ina190-ep

器件型号:INA190-EP
主题中讨论的其他器件:INA190INA240INA241

你好

我是圣地亚哥研发部 Sumitomo 的主要硬件工程师。

我希望在+/-15V 电源的低侧和高侧进行电流感应

共模范围的应用、该范围涵盖了具有合理精度的电源范围。

有很多部件可以处理正极侧、但在负极侧没有太多部件。

在负侧进行感应的电压似乎具有与汽车感应相关的超高偏移电压。

由于我们仅在50mA 至200mA 的范围内进行测量、因此这确实是一个低电流、稍微精密的应用。

您有可以推荐的器件吗?

谢谢 Timothy Darling

是 TI FAE、已有13年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    您能详细介绍一下您的应用吗?

    您的分流电阻范围是多少? 您必须为电路供电的电源电压是多少? 您需要模拟或数字输出吗?

    您是否已经考虑过使用隔离放大器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    遗憾的是、我们没有在负电压范围内生产大量产品、正如您正确指出的那样、这些产品中的大多数具有相当大的偏移( 2mV 最坏情况下、最小偏移为 LMP8602、典型值为500uV)

    您是否能够在负线的低侧进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrews

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrews、这就是我的想法。 对于+15V 高侧感应、您有什么精密器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    对于正极线、它取决于您的设计的精度需求。 从下面的快速图表中可以看到、如果您需要非常精确的器件、我建议您查看 INA190或 INA240。 根据您的时间安排、您还可以查看新发布的 INA241、它是 INA240的后继产品。  

    度过一个很棒的独立日周末!