主题中讨论的其他器件:INA190、 INA240、 INA241
你好
我是圣地亚哥研发部 Sumitomo 的主要硬件工程师。
我希望在+/-15V 电源的低侧和高侧进行电流感应
共模范围的应用、该范围涵盖了具有合理精度的电源范围。
有很多部件可以处理正极侧、但在负极侧没有太多部件。
在负侧进行感应的电压似乎具有与汽车感应相关的超高偏移电压。
由于我们仅在50mA 至200mA 的范围内进行测量、因此这确实是一个低电流、稍微精密的应用。
您有可以推荐的器件吗?
谢谢 Timothy Darling
是 TI FAE、已有13年