This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:当 OPA277在2V 以下运行时会出现毛刺脉冲、原因是什么以及如何解决或避免这个问题?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA277, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124612/opa277-there-have-the-glitch-when-the-opa277-was-operated-below-2v-what-is-the-cause-and-how-can-i-solve-or-avoid-this-problem

器件型号:OPA277
主题中讨论的其他器件: DAC8760

大家好、  我在使用 OPA277断电时遇到了干扰问题。 例如 、当 电源电压为2V 时、由于电源异常、OPA277看起来像是放大了毛刺脉冲。

那么、当电源电压低于2V 时、什么会导致 OPA277放大?

您能不能给出 OPA 277输出电压上升的一些推测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OPA277在断电期间是否输出高于其电源电压的电压? 在这种情况下、电压干扰可能由运算放大器反馈环路中的电容提供。

    您能否发布完整的原理图并详细解释示波器图中显示的情况?

    正常的 OPAMP 在断电时输出毛刺脉冲是完全正常的、因为在某些情况下内部偏置电路(恒定电流源、ASO)停止工作、输出电压不再处于稳压状态。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的回复、最后一个示波器是:红线和绿线是 OPA 277的 VCC 和 VEE、黄线是 DAC8760 Vout、蓝线是 OPA277的 Vout。 我们可以看到 OPA277断电时出现蓝毛刺脉冲、 这两项测试的结果显示毛刺脉冲可能高于或低于其电源电压、这是否正常?

    我可以问、OPAMP 反馈环路中的电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    OPA277的最小工作电源电压为+/-2V -请参阅下面的。  低于+/-2V 电源电压时、内部电路无法正确偏置、从而导致运算放大器以开环方式运行-这会导致输出与 其中一个电源轨发生折叠-这是所有运算放大器中非常正常的情况。

    缓冲器反馈中的 RC 用于低通信号滤波、截止频率 fc = 1/(2Pi * R*C)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您的最后一个示波器图显示输出电压干扰在电源电压范围内。 换句话说、干扰不会超过 OPAMP 的电源电压。 这是完全正常的。

    如果干扰是不需要的、您可以通过在 OPAMP 的输出端添加开关来消除干扰、该开关在电源电压低于特定电平时始终打开。 在开关的输出端、您将需要一个下拉电阻器来实现信号接地。

    另一种选择是、只要电源电压低于特定电平、就可以借助开关将 OPAMP 的输出电压钳制到信号接地。 然后、与 OPAMP 输出串联的电阻器将限制流经钳位开关的电流。 如果信号电压不是太高、即使是简单的 NPN 晶体管也可用于钳位开关。 这种方法通常可以在 CD 播放器和其他音频电路中看到。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢! 您已经为这些问题提供了一些好的解决方案。  

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭您的查询。 祝你好运。