Other Parts Discussed in Thread: OPA277, DAC8760
主题中讨论的其他器件: DAC8760
大家好、 我在使用 OPA277断电时遇到了干扰问题。 例如 、当 电源电压为2V 时、由于电源异常、OPA277看起来像是放大了毛刺脉冲。
那么、当电源电压低于2V 时、什么会导致 OPA277放大?
您能不能给出 OPA 277输出电压上升的一些推测?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hao、
您的最后一个示波器图显示输出电压干扰在电源电压范围内。 换句话说、干扰不会超过 OPAMP 的电源电压。 这是完全正常的。
如果干扰是不需要的、您可以通过在 OPAMP 的输出端添加开关来消除干扰、该开关在电源电压低于特定电平时始终打开。 在开关的输出端、您将需要一个下拉电阻器来实现信号接地。
另一种选择是、只要电源电压低于特定电平、就可以借助开关将 OPAMP 的输出电压钳制到信号接地。 然后、与 OPAMP 输出串联的电阻器将限制流经钳位开关的电流。 如果信号电压不是太高、即使是简单的 NPN 晶体管也可用于钳位开关。 这种方法通常可以在 CD 播放器和其他音频电路中看到。
Kai