This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:使用 TLV9002SIYCKR 的 NTC 温度传感器

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125844/tlv9002-ntc-temperature-senosr-using-tlv9002siyckr

器件型号:TLV9002

大家好、团队、
我想设计一个使用 TLV9002SIYCKR 的温度测量系统。
下面是设计的电路。
使用的 NTC 温度传感器是 NTCLE350E4103FLB0
所需的温度范围为-20°C 至70°C
20°C 时 NTC 的电阻为68。 259K、7068259.59处的电阻为2.27K
当在仿真中传递 NTC 电阻时、增益看起来会发生变化。
在-20°C 至70°C 的温度范围内、我所需的输出在50mV 至3.205V 的范围内

如果我调节输出电压范围、我可以解决增益问题吗?
正在查找您的回复。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    您知道此应用手册吗?

    e2e.ti.com/.../sboa323a.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    是的。 我也看到过该应用手册。

    但仿真结果仍然相同。

    如果我调节输出电压范围、我可以解决增益问题吗?
    正在查找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、
    我意外按下了"此问题已解决"按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    [~引脚 userid="492532" URL"°/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1125844/tlv9002-NTC-temperature sensor-using-tlv9002siyckr"]–20 C 时 NTC 的电阻为68。 259K、7068259.59处的电阻为2.27K [/QUERP]

    根据 Vishay 的在线计算器、正确的电阻为:

    20°C 时的电阻为"68259.59 Ω"。

    70°C 时的电阻为"2227.98欧姆"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、
    这是一个排印错误。
    你是对的。

    20°C 时的电阻为"68259.59 Ω"。
    70°C 时的电阻为"2227.98欧姆"。

    当我简单地将电路的输出电压在70°C 除以输入电压在70°C 时、 增益为1.164。
    当我将-20°C 时电路的输出电压除以-20°C 时的输入电压时、增益会有所不同。
    这意味着电路的输出不是线性的。
    我认为这是因为-20°C 时的输入电压为507mV、所需的输出电压为50mV。
    输入电压为1.164V 时、70°C 下所需的输出电压为3.205V。
    我可以通过更改输出电压范围来解决这个问题吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../shibin_5F00_tlv9002.TSC

    使用简单的 NTC 和这个极宽的-20°C +70°C 范围时、无法实现更好的线性度 但线性度可通过 μ µC (数字线性化)得到改善。

    Kai