大家好、团队、
我想设计一个使用 TLV9002SIYCKR 的温度测量系统。
下面是设计的电路。
使用的 NTC 温度传感器是 NTCLE350E4103FLB0。
所需的温度范围为-20°C 至70°C
20°C 时 NTC 的电阻为68。 259K、7068259.59处的电阻为2.27K
当在仿真中传递 NTC 电阻时、增益看起来会发生变化。
在-20°C 至70°C 的温度范围内、我所需的输出在50mV 至3.205V 的范围内
如果我调节输出电压范围、我可以解决增益问题吗?
正在查找您的回复。