This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
在我们的现有设计中、我们使用"LM324APWR" IC 器件。
现在、我们要将"LM324APWR"替换为"LM324APWRG4" IC 器件。
您能不能支持我回答以下问题、
1.两个部分的主要区别是什么?
2.从 EMI/EMC 的角度来看,性能是否有差异?
3. 在环境 条件方面,可靠性是否有差异?
4.我已经在数据表中检查过引线表面只有不同之处、这会影响我们的焊接质量吗?
5.在 PCB 组装过程中, 对于两个部件焊接,要做哪些更改?
谢谢、此致、
Ramdas Tibile
没有区别;请参阅 [常见问题解答]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?
LM324APWR 在两个制造基地制造;一个使用 NiPdAu 铅涂层、另一个使用 Sn。 在第一个工厂制造的一些器件也作为 LM324APWRG4销售。
有关详细信息、请参阅 镀锡组件引线的板载评估;其结论为:
Sn 涂层的铅在有铅焊膏和无铅焊膏的情况下都能很好地发挥作用。 其焊接润湿性能相当于 TI 使用的另一种无铅涂层 NiPdAu。
2. E4号和 G4号相同。