This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401EVM:调用 GUI 期间报告的缺少 subVi

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125421/lmh6401evm-missing-subvis-reported-during-invocation-of-gui

器件型号:LMH6401EVM
主题中讨论的其他器件:LMH6401

我按照以下规格在台式电脑上安装了6401EVM 软件:

版本 Windows 11 Pro
版本21H2
安装于2022年5月20日
OS Build 22000.832
体验 Windows Feature Experience Pack 1000.22000.832.0

设备名称 RyzenPC
处理器 AMD Ryzen 9 3950X 16核处理器3.50 GHz
已安装 RAM 64.0 GB

EVM 软件安装期间未报告错误。  驱动程序报告在安装过程结束时已成功安装。  我已连接一个为 EVM 提供+/- 2.5V 电压的实验室电源。  该 EVM 的电流消耗为~71mA、接近于预期的69mA。  但是、在调用 EVM GUI 期间、报告缺少大量子电压、并且无法通过 USB 连接/重新连接器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

     您可能在 NI LabView 安装程序中缺少一些数学库。  您的 PC 上安装了哪款 NI LabVIEW 运行时引擎?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了以下运行时。  LMH6401 GUI 依赖于哪个运行时间?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

     GUI 应取决于2011版本运行时间。 此外、还报告了64位版本的运行时出现的问题。  下面是先前有关安装2011 32位 LabVIEW 运行时引擎 的主题:https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015977/lmh6881eval-labview-run-time-engine-is-not-found-though-it-s-actually-installed。 希望这也能解决库问题。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装2011 32位运行时库不会改变故障模式。  Windows 指示 LMH6401GUI.exe 是一个32位可执行文件、因此我认为32位运行时间是合适的。  您能否确认需要哪个版本?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

     我之前已将 LMH6401连接 到实验室中的 PC;我将在明天确认版本。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

     以下是 PC 上安装的运行时:

     我能够让 GUI 在此版本上工作。 我想这将是您已经拥有的2014 32位版本、但也请尝试2015年。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

     基于 不同 GUI 的此主题、我还建议卸载 LMH6401 GUI、重新启动 PC、然后重新安装 GUI。  

    谢谢、

    Sima