Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1300
主题中讨论的其他器件: AMC1300
AMC1301具有高侧(分流侧)和低侧(MCU 侧)。
该器件基本上执行"模拟->数字->模拟"转换、所有转换的输入电压->输出电压延迟均低于3.0[us]。
它在 Δ∑这一点的同时、保持比平均隔离式10MHz 输入时钟 Δ Σ ADC 更好的 SNR。
是否有相关说明...?
如果时钟频率为10MHz、数字滤波器的抽取率为32、则所需的延迟为~9.6[us]、
但是、由于 AMC1301延迟仅为3[us]、它能够实现比这更好的 SNR ...怎么回事?
我想 Δ∑Δ∑在输出端使用数字滤波器(Δ Σ 调制器输出->数字滤波器)时对 Δ Σ ADC 有一些误解
与输出端具有模拟滤波器的 Δ∑μ A ADC (如 AMC1301)...
Δ∑对 Δ Σ 调制器输出进行模拟滤波是否比 使用数字滤波器获得"100101..."数字输出本身更快?
此致、
Darren