Other Parts Discussed in Thread: LM2903
主题中讨论的其他器件:LM2903
尊敬的团队:
根据偏置电流/-50nA 和偏移电流/25nA、输入偏置电流 IB+=-37.5nA、IB-=-72.5nA。 如果没有输入电压、P9020测试点的最大偏差电压是多少?


谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM2903
尊敬的团队:
根据偏置电流/-50nA 和偏移电流/25nA、输入偏置电流 IB+=-37.5nA、IB-=-72.5nA。 如果没有输入电压、P9020测试点的最大偏差电压是多少?


谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
输入偏置电流始终从 LM2903流出、因为输入级由 PNP 晶体管组成。 它将小于50nA。 因此、R9049和 R9045并联电路上的最大压降将为
90909R x 50nA = 4.5mV
还有一个泄漏电流流经齐纳二极管 D9010、最终会略微降低4.5mV 压降。
输入失调电流不是额外的电流、而是两个输入偏置电流的不平衡。 例如、输入偏置电流通常可以为-3.5nA 和-3.0nA、也可以为-3.5nA 和-4.0nA。
请记住、即使低于4.3V 阈值电压、通过齐纳电流的泄漏电流也可能在电压下大幅增加。 低压齐纳二极管的 U /I 拐点通常不是很尖锐。
Kai
您好 Kai、
感谢您的回复!
我对输入偏置电流的定义有点困惑。 据我了解、输入偏置电流=1/2 ((IIN+)+(IIN-))、输入偏移电流=(IIN+)-(IIN-)。 因此、根据偏置电流/-50nA 和偏移电流/25nA、(IN+)=-37.5nA、(IN-)=-72.5nA。 根据 我们的数据表规格、您是说(IN+)=-50nA、(IN-)=-50nA?
谢谢、此致、
雪利