This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:偏置/偏移电流

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126189/lm2903b-q1-bias-offset-current

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903

尊敬的团队:

根据偏置电流/-50nA 和偏移电流/25nA、输入偏置电流 IB+=-37.5nA、IB-=-72.5nA。 如果没有输入电压、P9020测试点的最大偏差电压是多少?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    输入偏置电流始终从 LM2903流出、因为输入级由 PNP 晶体管组成。 它将小于50nA。 因此、R9049和 R9045并联电路上的最大压降将为

    90909R x 50nA = 4.5mV

    还有一个泄漏电流流经齐纳二极管 D9010、最终会略微降低4.5mV 压降。

    输入失调电流不是额外的电流、而是两个输入偏置电流的不平衡。 例如、输入偏置电流通常可以为-3.5nA 和-3.0nA、也可以为-3.5nA 和-4.0nA。

    请记住、即使低于4.3V 阈值电压、通过齐纳电流的泄漏电流也可能在电压下大幅增加。 低压齐纳二极管的 U /I 拐点通常不是很尖锐。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的回复!

    我对输入偏置电流的定义有点困惑。 据我了解、输入偏置电流=1/2 ((IIN+)+(IIN-))、输入偏移电流=(IIN+)-(IIN-)。 因此、根据偏置电流/-50nA 和偏移电流/25nA、(IN+)=-37.5nA、(IN-)=-72.5nA。  根据 我们的数据表规格、您是说(IN+)=-50nA、(IN-)=-50nA?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、感谢您的讲解。

    您好、Sherry、

    是的、输入偏置电流的定义单独应用于每个输入、而不是平均值。 在这种情况下、最大值可能为 IN+=-50nA 和 IN-=-50nA、但可能会因最大值25nA (输入失调电流)的不同而有所差异。