This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:双路 INA1620与双路 BUF634A?

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, INA1620, OPA1622, OPA134, OPA1688, OPA1678, BUF634, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124799/ina1620-dual-ina1620-vs-dual-buf634a

器件型号:INA1620
主题中讨论的其他器件:BUF634AOPA1622OPA134OPA1688OPA1678BUF634OPA1656

我想谈一谈双 INA1620耳机驱动器电路版本、与运算放大器/BUF634A 方法相比、该版本的电源电压更高(可能同时使用两个 BUF634A)。

每种方法的网络上都有几个电路。  不确定如何将运算放大器与 BUF634A 的 AD844、OPA1622、OPA1688、OPA134等搭配使用。  我想我需要的功率比该电路提供的功率更多、但电源可能限制为+/-12V 左右。  我可能会为每个芯片购买评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry、

    您可能会将复合和并行解决方案与 OPA1678和 BUF634搭配使用。 您是否在 OPA1678数据表中看到过此电路?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1678.pdf?ts=1660003649923&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对该应用中使用的不同运算放大器数量感到不知所措。 每一个都不同,我无法真正解释为什么选择它们,因为有些比其他的要旧。 我没有遇到过 OPA1678、但我会查看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    您的应用的负载电阻是多少? 需要什么样的输出信号振幅?

    负载电容是多少? 电缆? 多长时间?

    应用是否允许在放大器的输出端具有一定的隔离电阻? 有些耳机确实指定了这一点。

    放大器的短路保护呢?

    耳机制造商建议采用哪种设置?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry、

    是的、有几种方法可以解决这个问题。 要考虑这么多事情可能会让人不知所措。  如果您可以提供一些设计目标、我们可以帮助指导您实现正确的方向。

    选择合适的运算放大器将取决于您尝试达到的设计目标。 需要考虑一些关键因素、例如噪声性能、THD、输入共模范围、输出摆幅和电流驱动能力。  

    首先、我将确定您需要在不进入电流或电压限制的情况下驱动的电流驱动、输出电压摆幅和负载电阻。 从本质上确定您所需的输出功率能力。   

    作为输出电流限制的示例、我们可以从 INA1620产品数据表输出电压与输出电流间的关系图中看到、在室温下、器件将进入大约140mA 的电流限制。 这将导致输出波形削波、并将出现失真。 在这种情况下、如果您需要与此处所示器件应用手册类似的更多电流、您可以考虑使用并行解决方案:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa352/sboa352.pdf?ts=1660068785587&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA1620

    我最近在 INA1620 EVM 上构建了此电路、并将一些接线焊接到 EVM 焊盘上、以创建并行解决方案。 听起来很不错!

    INA1620实际上是两个 OPA1622器件、在芯片上具有精密匹配电阻器。 这种精度匹配具有两个优势。  

    1.  减少了对外部电阻器的需求
    2. 出色的 CMRR 性能、因为输入的每个桥臂都紧密匹配。  

    如果您的应用不需要 INA1620的高保真度、您可以考虑使用另一种方法、例如 OPA1678与 BUF634。 OPA1678是一款出色的器件。 它具有比 INA1620更低的输出电流能力、并且缺少集成电阻器。 它具有成本优势、Iq 稍低、Ib 大幅降低。 您仍在获得出色的音频性能。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    航空耳机阻抗各不相同- 600/300/19/8、具体取决于它是立体声还是单声道耳机。  大多数应用为单声道、但立体声可能是未来的。  军用飞机应用的环境比民用飞机要大得多、因此可能真的需要发射音频。  我还没有想到电缆长度或短路保护。  我所见过的旧电路似乎不适合它。 我不会有我想要的高电压(如+/-18V)。  更像是+/-12V、它将输出限制在8Vrms 左右。  电流可能会超过350mA、具体取决于连接的电流及其大小。 但我不确定我们最终是否需要支持这一点。 因此、如果 INA1620的音质明显优于 BUF634A 方法、那么与另一种方法相比、它将是一个值得演示的演示。  另一个因素是散热。  我以前从未担心过这一点。  另一个有趣的发现- Bose A20是最受欢迎的耳机。  它具有低频滤波器和高频滤波器、可优化为仅进行语音通信。  通过它们播放音乐、您会发现低频嘶嘶声和低端耳机比音响耳机更少。  旧的经过检验的真正的放大器电路使用了一个具有两个晶体管缓冲器的运算放大器、工作正常。  值得怀疑的是、该放大器的良好音频性能是否改善了通信。  我想为自己看/听的东西。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个想法。  如果该耳机驱动器所包含的系统的规格为-40°C 至125°C、则整个音频特性是否符合规格?  我必须使用3个或4个 BUF634A!

    有没有人知道 INA1620的性能如何使其听起来比 BUF634A 方案更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry、

    考虑到温度过高、对于所有器件、Vout 与 Iout 曲线将显示在温度较高时电流驱动能力降低。 这是一个需要注意的行项目、以确保您在温度范围内有足够的余量。 INA1620是一款非常高端的器件、与 OPA1678 4.5nV/RT (Hz)相比、其1kHz 噪声更好、为2.8nV/RT (Hz)、CMRR 性能和电流能力更好。 声音质量绝对是主观的、即使将 OPA1678与 BUF634结合使用、也能获得非常高的质量结果。 您甚至可以考虑 OPA1656。 与 OPA1678相比、它具有更好的噪声性能、并且与 BUF634A 相结合。 考虑到您将驱动电缆并需要高输出电流驱动、我认为这可能是您的理想选择。 BUF634A 具有高容性负载驱动能力、与精密放大器结合使用时、如下图所示、您将对 BUF634A 产生的热性能进行去耦、并保持前端的精密失调电压。您基本上会获得出色的 THD 和噪声 性能、并将精密放大器的输出级替换为 BUF634A、以执行驱动耳机的繁重工作。  

    您可能必须在倾听室中坦诚地听到我们讨论的不同层面的差异。 每个器件都有一定的优势、我认为最大的问题是所需的容性负载驱动和电流能力。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能会使用+/-12VDC 电源。  除非有一个技巧电压升压电路、否则它会将功率限制到阻抗更高的耳机。  有时用户会佩戴耳塞以降低环境噪音(机枪或其他任何噪音)、然后耳机通常必须非常大声、才能超过环境噪音。  耳机放大器电路已针对所使用的耳机类型进行预设。 某种可识别耳机阻抗的预检测电路会很好、但我没有找到。 我认为有些公司有这种情况,但它不属于公共领域。 我没有关于电缆长度的答案-我想考虑一下货物区的长度。  短路保护是必要的。  多种不同的耳机选项-我在他们的文档中找不到任何使用建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我订购了器件来尝试其中的几项建议。  如果存在有意义的可闻差异、"查看"将会很有趣。