主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 TLV2784
你(们)好
对于使用 TLV2784A 作为电压跟随器的应用、我查看了 TLV278x 的数据表、但在增益= 1时未看到频率响应规格。
您能否告诉我增益= 1时该器件的相位裕度是多少?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
您仿真的是相位响应、而不是相补角。 请观看 TI 有关稳定性的培训视频系列:
https://training.ti.com/node/1138805
我得到该相补角:

e2e.ti.com/.../david_5F00_tlv2784.TSC
不过、应该注意的是、TLV2784的 Spice 模型非常旧(2000)、结果相当有限。
Kai
尊敬的 David:
我通过"VG1"将激励直接应用于 OPAMP 的输入、并通过反馈路径查看 OPAMP 输出的输入。 这样、我就直接在 TINA-TI 中获得必要的增益和相位信息、因为"VM1"的增益和相位会自动以激励"VG1"为基准。 我可以直接看到增益为+1的位置以及该频率下的相位是多少。 我可以直接读取相补角。
有一个要点:由于我断开了-IN /(-IN)和+IN /(+IN)之间的环路、OPAMP 输出和反馈路径不再看到 OPAMP 的输入阻抗。 但是、由于它们会影响"VM1"上产生的电压、因此我必须将它们从外部添加到"VM1"。
Kai