Other Parts Discussed in Thread: OPA855
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA855 大家好、在尝试使用 OPA855设计 TIA 时、我看到一些稳定性问题。 这是电路和结果。

这里是交流和瞬态阶跃响应结果。


根据 TI 提供的 TIA 计算器 xls (0508.TIA_Calculator.xlsx)选择组件值。

3GHz 附近的峰值似乎与数据表中所示开环响应中的类似峰值有关。

总的来说、开环响应不仅是单极、还显示了某种内部谐振、因此8GHz GBW 不可用。 您能否帮助您提供有关如何使用 OPA855实现1.5GHz 带宽 TIA 的输入?