This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:开环响应中的峰值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127798/opa855-peaking-in-open-loop-response

器件型号:OPA855

大家好、在尝试使用 OPA855设计 TIA 时、我看到一些稳定性问题。 这是电路和结果。

Schematic

这里是交流和瞬态阶跃响应结果。

根据 TI 提供的 TIA 计算器 xls (0508.TIA_Calculator.xlsx)选择组件值。

3GHz 附近的峰值似乎与数据表中所示开环响应中的类似峰值有关。

总的来说、开环响应不仅是单极、还显示了某种内部谐振、因此8GHz GBW 不可用。 您能否帮助您提供有关如何使用 OPA855实现1.5GHz 带宽 TIA 的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    相位稳定性分析表明您的电路不稳定:

    e2e.ti.com/.../ravi_5F00_opa855.TSC

    您应将 R1增加到至少1k。 否则、将没有 C1来提供有用的相补角。

    不过、49°的相位裕度仍然有点低。

    Kai