This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7717:输出电压噪声为何

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128204/lmp7717-why-output-voltage-so-noisy

器件型号:LMP7717
主题中讨论的其他器件: OPA320

您好!

我在项目中使用 LMP7717作为缓冲器(电压跟随器)。
在下面,我添加了每个引脚上电压电平的示波器图像和 电路原理图。
为什么输出电压(PIN_1)如此嘈杂(失真)?

电路原理图;

PIN_1 (=PIN_4);

引脚3;

引脚2 (GND);

PIN_5 (电源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enes、

    OPAMP 似乎会振荡、这可能是因为输出看到过高的负载电容?

    您已将什么连接到 LMP7717的输出?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai Klaas69、您好!

    实际上、现在没有任何东西连接到输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai Klaas69、

    OPS320在相同电路和相同条件下工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enes、

    您是否注意到 LMP7717的单位增益不稳定、但需要10V/V 的最小增益?

    e2e.ti.com/.../enes_5F00_lmp7717.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到了这一点。 我还在数据表中看到了这些信息。  

    非常感谢 Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enes、

    我也花了一段时间才注意到这一点

    祝你好运、

    Kai