请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:USB2ANY USB2ANY 部件附带10和30引脚带状电缆。 但是、我们的 TI 芯片嵌入的 FPGA 只有一个用于 I2C 的3引脚接口。 因此、我们需要使用跳线将 USB2ANY 器件与 FPGA/TI 芯片相连。 这样做是否有任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.