This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 适配器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128287/usb2any-usb2any-adaptor

器件型号:USB2ANY

USB2ANY 部件附带10和30引脚带状电缆。 但是、我们的 TI 芯片嵌入的 FPGA 只有一个用于 I2C 的3引脚接口。 因此、我们需要使用跳线将 USB2ANY 器件与 FPGA/TI 芯片相连。 这样做是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小东

    这应该可以正常工作。 我 已经添加了一个图像、用于帮助跳过相应的导线。 您可以连接引脚 J4-5 (GND)、J4-1 (SDA)和 J4-2 (SCL)。

    此致、

    Derek Payne