Other Parts Discussed in Thread: OPA847, THS4011, THS4021, LM311, LM211, LM111, TLV3501, TLV3601
主题中讨论的其他器件: THS4011、 THS4021、 LM311、 LM211、 LM111、 TLV3501、 TLV3601
OPA847器件的绝对电源范围为+/-6.5V、推荐范围为+/-5V。
您是否有任何具有更高电压范围+/-12V 的类似器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Aphosh、
在电源为+/-5V 时、OPA847无法达到+/-5V 的原因是器件的输出电压摆幅为+/-3.5V。 您需要一个真正的+/-5V 轨到轨输出放大器。
您可能正在寻找一个比较器、该比较器比较输入端的信号、并根据基准电压的不同、它饱和至-VS 或+VS。 下面是传播延迟小于5ns 的比较器的筛选列表。 这里有两个主题、讨论了这个概念: 线程1 和 线程2。
谢谢、
Sima
Sima
感谢您的参与。
奥什托什
很高兴见到您、感谢您使用该论坛。 我们有一个称为 LM111/LM211/LM311 (不同温度范围)的比较器系列、该系列具有独立的输入和输出电源引脚、可满足您的逻辑需求、但如果您需要5ns 传播延迟、则其速度对于您的应用而言可能太慢。 我们满足5ns 传播延迟要求的两个比较器系列仅为最大5V (TLV3601/3和 TLV3501/2)。
如果您对 LM311系列感兴趣、输入范围可由+/-12V 供电、输出可摆动+/-5V。 唯一的缺点是输出逻辑的逻辑高电平+5V 部分是通过上拉电阻器实现的。 这可能导致输出上升和下降时间稍微不对称、具体取决于上拉电阻器值。
卡盘