This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:具有较高电压范围的替代器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA847, THS4011, THS4021, LM311, LM211, LM111, TLV3501, TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127816/opa847-alternate-part-with-higher-voltage-range

器件型号:OPA847
主题中讨论的其他器件: THS4011THS4021LM311LM211LM111TLV3501TLV3601

OPA847器件的绝对电源范围为+/-6.5V、推荐范围为+/-5V。

您是否有任何具有更高电压范围+/-12V 的类似器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能用完全相同的属性进行替换。

    最快的24V 运算放大器是 GBW 为0.29GHz 的 THS4011。

    您实际上需要哪些电气特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、OPA847是一个较低的输入噪声解补偿 VFA、在30V 电源电压范围内、THS4021也是类似的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。

    我想知道输入和输出之间的传播延迟将小于5ns 的地方。

    基本上、我的输入信号为3.3V、而运算放大器的输出为-5V。 任何+VCC 和-VCC 都可用。

    在 pspice 仿真中、OPA847未达到-5V 输出。 欢迎就此提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aphosh、

     在电源为+/-5V 时、OPA847无法达到+/-5V 的原因是器件的输出电压摆幅为+/-3.5V。 您需要一个真正的+/-5V 轨到轨输出放大器。  

     您可能正在寻找一个比较器、该比较器比较输入端的信号、并根据基准电压的不同、它饱和至-VS 或+VS。 下面是传播延迟小于5ns 的比较器的筛选列表。 这里有两个主题、讨论了这个概念: 线程1线程2。  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、  

    您能否建议支持-5V 输出逻辑和3.3V 输入逻辑的器件。

    在所选的比较器之上、没有一个具有此逻辑电平。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aphosh、

     根据我的理解、比较器可以接受双电源。 查看链接的器件、某些比较器可能不会出现这种情况。 我要将此主题移至我们的比较器团队、以获取更多输入。 他们很快就会回到您的话题。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sima

    感谢您的参与。

    奥什托什

    很高兴见到您、感谢您使用该论坛。  我们有一个称为 LM111/LM211/LM311 (不同温度范围)的比较器系列、该系列具有独立的输入和输出电源引脚、可满足您的逻辑需求、但如果您需要5ns 传播延迟、则其速度对于您的应用而言可能太慢。 我们满足5ns 传播延迟要求的两个比较器系列仅为最大5V (TLV3601/3和 TLV3501/2)。

    如果您对 LM311系列感兴趣、输入范围可由+/-12V 供电、输出可摆动+/-5V。  唯一的缺点是输出逻辑的逻辑高电平+5V 部分是通过上拉电阻器实现的。  这可能导致输出上升和下降时间稍微不对称、具体取决于上拉电阻器值。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、非常感谢

    高区块,  

    比较器的一个一般问题是、可以达到以下要求:

    输入电平0V (低电平) 3.3V (高电平)

    输出电平-5V (低电平) 0V (高电平)

    谢谢

    奥什托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有具有这些电压范围和所需速度的比较器。 (逻辑电压转换器需要公共接地。)

    如果可能、请更改要求、以便输入和输出使用相同的接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥什托什

    输入电平和输出电平可通过 LM111等比较器实现、但 LM111系列无法实现您请求的速度范围。  下面我展示了如何使用 LM111将0至3V 输入转换为-5V 至0V 输出。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    非常感谢您使用此电路。 我们将重新定义要求并检查此电路。

    谢谢

    奥什托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥什托什

    听起来很棒、感谢您的跟进。  如果您需要再次提出任何后续问题、我会将您的帖子保持打开状态。

    卡盘