This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4567:应用帮助

Guru**** 2896130 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4567, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1110103/ths4567-application-help

器件型号:THS4567
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、团队、

我代表我的客户发布、请查看以下查询:

您好!

我在图中的电路构建在四层 PCB 上、用 AD8338可变增益放大器替代 R1。

我使用单个5V 电源并将 ICM EN 连接到 GND。
我正在研究反馈路径上的20nA 电流。

实际上、我在输入上得到0.5V、在输出上得到2.48V。
在数据表中、我看到的电流比我得到的电流低得多(大约为 PA)

此致

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我会向您询问任何问题。  您能否确认 THS4567 SPICE 模型的型号版本/年份?

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    TINA-TI 参考设计也显示了问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的确认;我将调查并更新您。

    Renan、您好!

    我很快会为您提出一些问题和想法。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我有几个后续问题、以便澄清这里发生的情况:

    1.您是在仿真中还是在制造的 PCB 上参考测量值?  您能否说明哪些测量值与哪些测量值相对应?

    2. VOCM 引脚电压和 VICM 引脚电压是多少?

    3.您在输入/输出端的测量结果是什么?

    4.输入/输出端的预期信号是什么?

    5.您的电路中存在的电流源的设置是什么?  它有直流分量、还是仅具有交流分量?

    6.您的设计是否参考 了图8.7中的差分 TIA 0V 偏置光电二极管设置?

    7.您能否共享完整的电路仿真文件?

    对于您的 PCB 问题、您能否共享原理图或电路板文件?  如果没有、您能否确认您在 PCB 上测量的是什么?

    我知道这是很多问题、但这些将帮助我了解您需要帮助的地方。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    请参阅以下我的客户回复:

    1.您是在仿真中还是在制造的 PCB 上参考测量值? 您能否说明哪些测量值与哪些测量值相对应?

    我参考的是在装配的4层 PCB 上进行的测量。
    在 PCB 上、ICM_EN 处于 GND。 我正在测量引脚4 (IN+)和引脚6 (IN-)上的电压、得到0.5V。 在 Spice 模型上、我将获得2.49V。 此外、在 PCB 上、引脚1 (OUT-)和引脚9 (OUT+)上的电压为2.48V、而在 SPICE 中、我的电压为2.69V。 我的反馈电阻器是100e6欧姆电阻器、因此反馈路径上的电流为20nA。

    2. VOCM 引脚电压和 VICM 引脚电压是多少?

    VOCM = 2.48V
    VICM = 1.5V

    3.您在输入/输出端的测量结果是什么?
    4.输入/输出端的预期信号是什么?

    我正在尝试为 Quartz Tuning Fork (QTF)构建一个标准 CSA 全差分前置放大器、该放大器会生成一个正弦电流(我们不确切地知道它的特性)以响应外部激励、因此我禁用了输入

    5.您的电路中存在的电流源的设置是什么? 它有直流分量、还是仅具有交流分量?

    正如我说过的、我的电流源是一个 Quartz Tuning Fork、它是一个压电式传感器、因此机械应力在其端子上产生一定数量的电荷。 它可以通过 Butterworth-Van Dycke 模型建模、用于压电晶体(具有交流电源和并联寄生电容的 RLC)。

    6.您的设计是否参考了图8.7中的差分 TIA 0V 偏置光电二极管设置?

    或多或少、是的。

    7.您能否共享完整的电路仿真文件?
    是的、当然、我也要分享 PCB 原理图文件。

    e2e.ti.com/.../ADM_5F00_Preamp_5F00_V2_5F00_Schematic.zip

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您提供此信息。  我将花时间仔细查看并生成回复;如果我有任何后续问题、我将提出后续问题。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    以下是我通过获得的一些结果

    THS4567 TINA-TI 参考设计电路

    如果这有助于:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    你好。 您能为我们提供有关此问题的任何更新吗?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我将在明天研究这种行为。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    有更新吗?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我正在与我的团队一起检查有关您的信号源(石英调谐叉)的一些项目。  我还在研究 TINA-TI 图像中显示的一些模型行为 Kai。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我相信我会在 PSPICE for TI 中获得与您的 PCB 测量相关的更明智的值;这可能是模型差异或仿真器伪影。  较高的100 MOhm 反馈电阻器可能会放大偏置电流、从而导致反馈节点处的偏置电流/电流更高。   

    您能否澄清与不匹配的仿真相比、您客户测得的 PCB 值是否不正确/不可接受?  您的实现理想性能值是多少?  例如、当 ICM 环路被禁用时、该引脚上不应有电压。  我的 PSPICE 仿真反映了这种行为。   

    我可以帮助调整您的仿真或设计、以匹配您所需的性能特征。

    如果我的屏幕截图/所附文件未正确捕获仿真参数、请更正或通知我、以便我能够最好地复制您的意图。

    请参阅 PSPICE for TI 的以下屏幕电容:

    电压:

    电流:

    SPICE 文件:

    e2e.ti.com/.../pspice_5F00_ths4567.zip

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    请参阅以下我的客户更新:

    在输入端、我测得的 PCB 值不正确。 ICM EN = 0V 应在输入反馈处为我提供1.5V 电压、但我仅获得450mV 电压。 这就是电压图所示、但 VICM 上的电压也为1.5V。 该引脚在仿真中设置为0V。
    我的 PCB 上的 ICM_EN 为0V。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您进行客户更新。  我将在 ICM EN 和 VICM 值的设置中进行调查。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    请参阅随附的 PDF、这些 PDF 已更新为使用 VOCM = 2.48V 和 VICM = 1.5V;且 ICM_EN = 0V。  我认为我们正在与我们的仿真建立一个更加均等的关系;但是、我必须提出一两个明确的问题:

    1.您是否可以确认要用于仿真的交流电流源的值/参数?  是否有用于仿真目的的直流偏移或设定值(交流或直流)? 我想确保我正在将正确的输入信号注入到模型中。

    2.我看到您在放大器的 IN-和 IN+引脚的 PCB 上测量0.5V、在我的仿真中显示为2.5V。  由于针对您的用例禁用了输入共模、因此这些节点受到输出反馈网络上电压的影响。  测量 PCB 时、信号链的其余部分是否也通电?  我们的仿真策略可能不准确地描述电路的其他部分在 PCB 上的行为方式。   

    e2e.ti.com/.../schematic_5F00_current_5F00_bias.pdf

    e2e.ti.com/.../schematic_5F00_power_5F00_bias.pdf

    e2e.ti.com/.../schematic_5F00_voltage_5F00_bias.pdf

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    请参阅以下我的客户回复:

    "您能否确认要用于仿真的交流电流源的值/参数? 是否有用于仿真目的的直流偏移或设定值(交流或直流)? 我想确保我正在将正确的输入信号注入模型。"

    是的、我可以确认交流电流源的值和参数。 没有、没有任何直流偏移。
    您还可以将25nA 输入信号注入模型。

    "我看到您在放大器的 IN-和 IN+引脚上测量的 PCB 电压为0.5V、在我的仿真中显示为2.5V。 由于针对您的用例禁用了输入共模、因此这些节点受到输出反馈网络上电压的影响。 测量 PCB 时、信号链的其余部分是否也通电? 我们的仿真策略可能无法准确地了解电路的其他部分在 PCB 上的行为方式。"

    是的、信号链的其余部分也会通电、但 输出引脚显示正确的电压(2.48V)。 此外、链周围的所有其他电压都是正确的。

    谢谢、祝你度过美好的一天

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您与您的客户核实;我现在根据我们的讨论、有几个关于故障排除和验证的想法。  在客户的设计中、您的客户关心的与性能相关的关键项目是什么?

    例如、它们可能具有严格的功率预算。  要使客户的设计回到正轨、需要对当前硬件进行哪些更改?

    如果我知道您的客户在其硬件实现中需要什么、我们可能能够帮助他们获得所需的性能、同时找出此问题的仿真部分。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    好的一天、请参阅以下客户回复:

    "在客户的设计中、客户关心的与性能相关的关键项目是什么?

    例如、它们可能具有严格的功率预算。 要使客户的设计回到正轨、需要对当前硬件进行哪些更改?"

    我们没有严格的功率预算、但电路板必须由5V 电源供电。
    我们在 IN+和 IN-引脚上没有任何0.5V 问题、但我们想知道我们是否可以采取任何措施来解决这个小问题。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您与客户进行联系。  我对我的答复很晚表示歉意; 我在旅行中处理了大量的任务,在我返回后。  正如我所看到的、由于这个问题不影响设计的最终要求、如果我们最终在模型路线图上修改了这个模型及其参数、我可以添加注释来评估这个模型及其参数。  这不是一个不久的将来项目、但如果您愿意、我会随时为您发布。

    最棒的

    阿尔茨