This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:输入阻抗变化和温度漂移

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA277, OPA145, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128764/opa277-input-impedance-variation-and-temperature-drift

器件型号:OPA277
主题中讨论的其他器件: OPA145OPA191

我想使用 OPA277P 和电阻器制造一个输入阻抗为20MΩ Ω 且分压比为0.8的直流分压器。
它需要获得0°C 至40°C 之间的稳定输出
如果您有任何数据、您能否告诉我以下两点。

输入阻抗变化
数据表显示100MΩ||3pF、但您是否有任何数据显示变化范围?

温度漂移
输入阻抗是否存在任何温度漂移? 此外、您知道漂移的范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能展示一个原理图吗?

    我认为在您的情况下、共模输入电阻更有意义、即250GOhm。

    但不要忽略 OPAMP 的输入偏置电流:0.5nA 乘以20MOhm 可得到10mV 的输入失调误差电压。 与运算放大器的10µV μ V 输入失调电压相比、这一值非常大。

    您是否考虑过使用具有 FET 输入的运算放大器? 它们具有超低的输入偏置电流和 TOhm 范围内的输入电阻。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来您只是在尝试缓冲电阻分压器。 正如 Kai 所指出   的那样、共模输入阻抗为250 GΩ|| 3pF、这对于该应用非常重要。  即使 在室温下、也很难测量如此高的阻抗。 它不是在温度范围内进行表征、我们仅为 OPA277建立并提供典型的输入阻抗。

    与双极输入运算放大器的输入偏置电流误差相比、分压器的输入阻抗负载可能会成为更小的误差源。 正如 Kai 建议的、您可能需要考虑使用 JFET 输入运算放大器、例如 OPA145。 其共模输入阻抗为 10e13 Ω|| 4.3Ω pF、其输入偏置电流 最大值为 ±3nA  TA =–40°C 至125°C 在这里、您可以找到 OPA145数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa145.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到其他注释中、这里有两个选项:0.8 直流分压器、输入阻抗为20MΩ Ω、具体取决于 Rin 参考 点。

    但是、如果您担心 IB 与温度变化相关的误差、则应改用 CMOS 轨到轨输入/输出运算放大 器、例如 Rin_cm 为10TΩ Ω 的 OPA191 -请参阅下面的内容。

    e2e.ti.com/.../OPA191-20Mohm-divider.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA277-20Mohm-divider.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。

    正如您所说的、问题在于共模阻抗、我错误地认为它是差分阻抗。

    感谢大家,我的问题已经得到解决。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运!