您好、E2E
请告诉我 可以施加到每个+IN 和 -IN 的电压。
例如、V+连接到+5V、V-接地、可以施加 到+IN 和 -IN 的电压是否高达+5V?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的工程师:
感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。
对于 LMP8645、数据表的表6.1中显示了任一输入引脚上的绝对最大电压。

只要这两种电压均未超出、引脚之间的最大电压差就为6V。
虽然这些是绝对最大额定值、但安全工作区域显示在 CMRR 规格下的电气特性表中。 您可以看到8645HV 的工作电压范围为-2V 至76V、8645的工作电压范围为-2V 至42V。

正如 Kai 在上面指出的、第7.1节也提到了这一点

听起来您的应用在+IN 时具有+5V 电压、在-IN 时具有 GND 电压、并且引脚之间具有5V 电压、这是完全可以接受的、只要+IN 和-IN 之间的电压永远不会超过6V。
如果您有任何其他问题、请告知我们。
路易
您好!
对于具有差分输入的放大器、可区分两种输入电压:差分输入电压和共模输入电压。 本视频对此进行了很好的解释:
https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-non-linear-behavior
Kai
是的、VCM 电压是输入引脚上存在的共模电压。 在您的示例电路中、VCM 将是+IN 引脚上的6V、因为-IN 也非常接近该值(~5.9V)。 这是一个额外的视频、可帮助解释 VCM。
https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-common-mode-voltage
差分电压是输入引脚之间的电压差(在 Rsense 上下降)。 在您的示例中、这将是100mV (1A * 0.1欧姆)。
最后、是的、VCM 可以远高于 Vs、LMP8645的额定电压高达42V。