This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8645:+IN、-IN 端子输入电压范围

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8645
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128395/lmp8645-in--in-terminal-input-voltage-range

器件型号:LMP8645

您好、E2E

请告诉我 可以施加到每个+IN 和 -IN 的电压。

例如、V+连接到+5V、V-接地、可以施加 到+IN 和 -IN 的电压是否高达+5V?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 您是否阅读过数据表的第7.1节?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    对于 LMP8645、数据表的表6.1中显示了任一输入引脚上的绝对最大电压。

    只要这两种电压均未超出、引脚之间的最大电压差就为6V。

    虽然这些是绝对最大额定值、但安全工作区域显示在 CMRR 规格下的电气特性表中。 您可以看到8645HV 的工作电压范围为-2V 至76V、8645的工作电压范围为-2V 至42V。

    正如 Kai 在上面指出的、第7.1节也提到了这一点

    听起来您的应用在+IN 时具有+5V 电压、在-IN 时具有 GND 电压、并且引脚之间具有5V 电压、这是完全可以接受的、只要+IN 和-IN 之间的电压永远不会超过6V。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、Louis - San

    感谢您的评论。

    VCM 表示适用于+IN 和-IN 接地的电压、是否正确?

    在第 7.4.2.3节中,它显示“范围3:VCM 大于 Vs”,这是否意味着如果 VCM 大于 Vs 是可以的?

    我的应用电路在上面。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于具有差分输入的放大器、可区分两种输入电压:差分输入电压和共模输入电压。 本视频对此进行了很好的解释:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-non-linear-behavior

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VCM 电压是输入引脚上存在的共模电压。 在您的示例电路中、VCM 将是+IN 引脚上的6V、因为-IN 也非常接近该值(~5.9V)。 这是一个额外的视频、可帮助解释 VCM。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-common-mode-voltage

    差分电压是输入引脚之间的电压差(在 Rsense 上下降)。 在您的示例中、这将是100mV (1A * 0.1欧姆)。

    最后、是的、VCM 可以远高于 Vs、LMP8645的额定电压高达42V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ki-San、Louise、San

    提供更多信息和视频。

    此致。