主题中讨论的其他器件: TINA-TI
大家好、
美好的一天!
我的客户在使用 PSPICE for TI 对 OPA735进行仿真时遇到一些困难,您能帮助检查他的问题并澄清他的困惑吗? 非常感谢!
"我使用 PSPICE for TI 对运算放大器 opa735进行直流操作点仿真测试
这是原理图 :
但在进行仿真时会出现错误:
2) 2)如何纠正这些误差以实现正确的仿真?
苗白
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
美好的一天!
我的客户在使用 PSPICE for TI 对 OPA735进行仿真时遇到一些困难,您能帮助检查他的问题并澄清他的困惑吗? 非常感谢!
"我使用 PSPICE for TI 对运算放大器 opa735进行直流操作点仿真测试
这是原理图 :
但在进行仿真时会出现错误:
您好、Miao、
我会在 TINA-TI 中对其进行仿真。 有一个 TINA-TI 参考设计:
https://www.ti.com/product/OPA735#design-tools-simulation
Kai
我已连接下面的 OPA735 TINA-TI 仿真模型。
您好、Miao、
您是否会共享项目存档? ([常见问题解答] PSPICE-FOR-TI:如何共享用于 TI 项目的 PSpice? -仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛)
谢谢、
JC
您好 、Marek 和 JC、
美好的一天!
感谢您的回答。
我的客户仍然想知道 错误的含义是什么? 他希望知道如何纠正它、而不仅仅是获得正确的模型。
1) 1) 您能详细解释 错误的含义吗?
V[OUT] = 1.712V \ 1.297V 是什么意思?
非常感谢!
此致
苗白
添加到 JC 回复后、仿真器必须首先找到一个初始偏置点(以收敛)、然后才能执行任何分析。 所有诸如"这些器件无法收敛"之类的错误 只是意味着、无论出于何种原因、仿真器都无法找到初始偏置点-这种情况始终发生、是由模型或电路问题引起的、或者是 由于仿真器的收敛算法限制造成的。 但是、如果您的客户使用了具有不同引脚名称等的旧符号、而不是宏模型中使用的名称、则仿真器将无法 协调每个引脚功能 vis a-vis 宏模型名称、因此会发出错误消息。 总之、客户没有理由 对每个错误进行思考、因为这些错误在本质上通常是通用的。 相反。 他们应该做些什么来解决这个问题、方法是进行必要的更改来消除此类错误-例如使用最新 的 OPA735符号。
即使符号是新符号、LIB 文件也可能是旧文件! ‘,要对其进行调试,请在仿真配置文件下选择‘expand’(展开)和 library’(库)复选框, 以确定哪个 LIB 文件准确地用于仿真-参见下面的内容。
请在下面找到用于 OPA735仿真的 zip 文件。