This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA735:使用 PSPICE for TI 进行仿真时的误差

Guru**** 2562610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA735, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126705/opa735-the-error-when-simulated-with-pspice-for-ti

器件型号:OPA735
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

  美好的一天!

  我的客户在使用 PSPICE for TI 对 OPA735进行仿真时遇到一些困难,您能帮助检查他的问题并澄清他的困惑吗? 非常感谢!

  "我使用 PSPICE for TI 对运算放大器 opa735进行直流操作点仿真测试
   这是原理图 :

    

  但在进行仿真时会出现错误:

    

 1) 1) 您能解释 错误的含义吗?
    V[OUT] = 1.712V \ 1.297V 是什么意思?
    V[X_U2.38] = 20.30KV \- 76.04V 是什么意思?
   V[X_U2.V11]  =  387.12mA \ -1.087A 是什么意思?
     "ERROR (ORPSIM-15660):这些器件无法收敛  
   X_U2.XGR_AMP.GVD+  =  387.12mA \ -1.087A"  是什么意思?

 2) 2)如何纠正这些误差以实现正确的仿真?  
此致
苗白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miao、

    我会在 TINA-TI 中对其进行仿真。 有一个 TINA-TI 参考设计:

    https://www.ti.com/product/OPA735#design-tools-simulation

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已连接下面的 OPA735 TINA-TI 仿真模型。

    e2e.ti.com/.../OPAx735-TINA_2D00_TI-Reference-Design.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kai、

         感谢您的回答

    尊敬的 Marek:

       也感谢您 的支持!

       但我的客户想要 研究并了解  导致 pspice 模型错误的原因。

       您能帮助澄清如何纠正模型中的错误吗? 非常感谢!

       

    此致
    苗白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miao、

    问题是电路无法收敛-这意味着它无法找到直流 工作点。  这种问题通常是由仿真工具限制或运算放大器模型问题引起的。  但是、由于相同的模型在 TINA-TI 中工作正常(见下文)、它必须是与 TI 相关的问题的 PSPICE -我已经复制了 JC 来解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miao、

    您是否会共享项目存档? ([常见问题解答] PSPICE-FOR-TI:如何共享用于 TI 项目的 PSpice? -仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛)

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek & JC:

      感谢您的支持!

      如果 我收到客户的回复、我将在此处发布存档。

    此致
    苗白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miao、

    我们的宏模型开发人员告诉我、您的客户在其原理图中使用了旧模型、这就是不收敛的原因。

    最新的模型正在 TI 的 PSpice 中收敛(~39秒)-请参阅下面的内容。  因此、解决方案是让客户使用 最新的型号符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marek:

       感谢您的支持!

      我的客户已经测试了最新的模型:OPAx735 PSpice 模型(修订版 E)。 只有当 V3为7.18V 时,它似乎是可以的,而另一个电压也不起作用。

      您能帮助再次确认吗? 非常感谢!

      您好、JC、

       您能帮助解释一下错误的含义吗?

       我的客户希望知道如何纠正、而不仅仅是获得正确的模型。

       非常感谢!

    此致
    苗白
    TI 客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miao、

    该电路在5.9V <V3<8V. 下工作正常  对于低于5.9V 的 V3、输出满贯接地、而高于8V 时、输出受到正电源轨的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Marek 和 JC、

      美好的一天!  

       感谢您的回答。

      我的客户仍然想知道 错误的含义是什么?  他希望知道如何纠正它、而不仅仅是获得正确的模型。

       1) 1) 您能详细解释 错误的含义吗?

         V[OUT] = 1.712V \ 1.297V 是什么意思?

        V[X_U2.38] = 20.30KV \- 76.04V 是什么意思?
       V[X_U2.V11]  =  387.12mA \ -1.087A 是什么意思?
         "ERROR (ORPSIM-15660):这些器件无法收敛  
       X_U2.XGR_AMP.GVD+  =  387.12mA \ -1.087A"  是什么意思?

      非常感谢!

    此致
    苗白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miao、

    这些仅仅意味着这些节点已超出收敛标准。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到 JC 回复后、仿真器必须首先找到一个初始偏置点(以收敛)、然后才能执行任何分析。  所有诸如"这些器件无法收敛"之类的错误 只是意味着、无论出于何种原因、仿真器都无法找到初始偏置点-这种情况始终发生、是由模型或电路问题引起的、或者是 由于仿真器的收敛算法限制造成的。 但是、如果您的客户使用了具有不同引脚名称等的旧符号、而不是宏模型中使用的名称、则仿真器将无法 协调每个引脚功能 vis a-vis 宏模型名称、因此会发出错误消息。  总之、客户没有理由 对每个错误进行思考、因为这些错误在本质上通常是通用的。  相反。 他们应该做些什么来解决这个问题、方法是进行必要的更改来消除此类错误-例如使用最新 的 OPA735符号。

    即使符号是新符号、LIB 文件也可能是旧文件!   ‘,要对其进行调试,请在仿真配置文件下选择‘expand’(展开)和 library’(库)复选框, 以确定哪个 LIB 文件准确地用于仿真-参见下面的内容。

    请在下面找到用于 OPA735仿真的 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../OPAx735.zip

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Marek 和 JC、

      美好的一天!

      感谢您的大力支持! 我将要求客户检查您的建议。

    此致
    苗白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marek:

      美好的一天!

       很抱歉再次打扰你。

      我的客户尝试更正此错误、他发现当他将 "V 和 I 的相对精度"从 0.05更改为100时、也是有效的、您认为它是对的还是不对的?

      

    此致
    苗白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的方法-更改分析参数默认值是帮助仿真器找到电路初始偏置点(收敛)的一种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

      美好的一天! 很抱歉耽误你的回答。

      我们现在没有其他问题了,感谢您的支持!

    此致
    苗白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  祝你好运。