This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:上升时间值在电气特性和典型特性方面有所不同

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1130517/opa855-rise-time-value-is-different-in-electrical-characteristics-and-typical-characteristics

器件型号:OPA855

大家好、我发现0.1V 电气特性中的上升时间为0.17ns、而图7-19中的上升时间为0.3ns 小信号瞬态响应、图7-20中为0.569ns 大信号瞬态响应。

在图7-19中、阶跃响应为0.05V 时、上升时间为0.3ns。 在0.1V 电压下、它似乎比0.17ns 慢得多。

我想知道实际上升时间。

顺便说一下、在图7-19中、输入信号似乎是7mV 脉冲、哪个上升时间为300ps 或更短? 如何创建如此小、快速和干净的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qun:

    图7-19本身给出了答案:

    "上升和下降时间受测试设备限制"

    Kai