请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA855 大家好、我发现0.1V 电气特性中的上升时间为0.17ns、而图7-19中的上升时间为0.3ns 小信号瞬态响应、图7-20中为0.569ns 大信号瞬态响应。
在图7-19中、阶跃响应为0.05V 时、上升时间为0.3ns。 在0.1V 电压下、它似乎比0.17ns 慢得多。
我想知道实际上升时间。
顺便说一下、在图7-19中、输入信号似乎是7mV 脉冲、哪个上升时间为300ps 或更短? 如何创建如此小、快速和干净的信号。