This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:IEC61000-4-6:抗传导干扰测试期间的 XTR115输出电流漂移

Guru**** 2506515 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR117, XTR116, DAC8551, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126714/xtr115-xtr115-output-current-drift-during-iec61000-4-6-conducted-immunity-test

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: XTR117XTR116DAC8551XTR111

您好!

  在 产品的 EMI/EMC 传导可持续性(CS)测试期间、我们在 XTR115芯片(4-20mA 变送器)中面临着问题。
问题在于、4-20mA 电流输出值在 0值压力上从4mA 漂移到6mA。 我们已检查输入电压是否相同、但默认情况下输出电流会漂移。  
我们必须替换为新芯片、然后我们将获得逻辑电流输出。
我们使用了 TI 共享的同一电路。
您能帮我们解决这个问题吗?
我们在这里共享原理图和布局快照。
顶部3D-PCB:
底部3D-PCB:
2D PCB:
  
谢谢、
达尔尚
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    [引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流-漂移-在 IEC61000-4-6-传 导抗扰度测试期间]问题 是4-20mA 电流输出值在 0值压力上从4mA 漂移到6mA。 我们已检查输入电压是否相同、但默认情况下输出电流会漂移。  [/报价]

    在受测电流环路漂移的 CS 条件(频率范围)下。 下面是在 XTR117中根据 IEC 61000-4-6测试的基准、它类似于 XTR115/XTR116双线发送器。   

    https://www.ti.com/lit/ug/slau526/slau526.pdf?ts=1660650833696&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FXTR117

    请查看以下标记。 如果电路 CS 测试失败、则在 Vsup 上放置串联的低 ESR 旁路电容器。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您对我的问题的回复。

    在 CS 测试期间、大部分电流输出在5至11MHz 频率范围内漂移。

    XTR117是符合 EMC 标准的合适芯片、XTR115也适用于相同的器件。

    谢谢  

    达尔尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    尽管 XTR117是最新版本的产品、但它们都应通过 IEC 61000-4-6中的 CS 合规性测试。  

    让我们修复设计中的拼写错误、看看 XTR115应如何承受 CS 测试。 此外、请在 Vbus 或 Vloop 处添加串联低 ESR 陶瓷电容器、以对可能的 CS 干扰进行去耦。  

    配置后、4-20mA 电流环路无法正常工作。 是 XTR115中的仿真。 在 CS 中测试 DUT 之前、请确保其正常工作。  

    e2e.ti.com/.../XTR115-08162022.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    MCU 在+3.3V 电压下运行。 因此我们无法使用 Vreg +5V 电源。  

    我们有一个问题。 在仿真电路中使用 R7-250欧姆电阻的情况是什么?  

    实际上、我们已将 CHECK 引脚3 IRET 与 GND 相连。 不会在任何评估板中浮动。

    在 CS 测试期间、您对 IC 损坏有什么想法吗?

    谢谢

    达尔尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    [引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流漂移-Dur-IEC61000-4-6-传 导抗扰度测试/4180637#4180637"]MCU 在+3.3V 电压下运行。 因此、我们无法使用 Vreg +5V 电源。[/quot]

    哎呀! 然后、我们需要查看完整的原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    [引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流漂移-Dur-IEC61000-4-6-传 导抗扰度测试/4180637#4180637"]MCU 在+3.3V 电压下运行。 因此我们无法使用 Vreg +5V 电源。  [/报价]

    如 Kai 所建议、您应该在 XTR115中展示整个原理图。 XTR115有2.5Vref 和5Vref 引脚、并且不提供3.3V 基准电压。 不清楚您拥有的是什么。  

    您是否正在使用0-3.3V 输入电压进行4-20mA 电流环路? 从所提供的 XTR115原理图中可以看到、输入电阻值也不是很正确、即使使用了3.3Vin 电源也是如此。  

    [引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流-漂移-Dur-IEC61000-4-6-conducted-Immunity-test/4180637#4180637"]仿真 电路中使用 R7-250欧姆电阻的情况是什么?  [/报价]

    电流250Ω 为4-20mA、负载为250Ω μ A、仿真中的 I 至 V 转换器件范围为4mA*μ A 至20mA 250Ω μ A 或1-5V。 如果要将4-20mA 转换为3.3V 满量程电压、则电阻负载为3.3V/20mA = 165Ω Ω

    [引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流-漂移-Dur-IEC61000-4-6-conducted-Immunity-test/4180637#4180637"]实际上、我们已检查与 GND相连 的引脚#3 IRET [/引用]

    XTR115 4-20mA 变送器只能有一个公共 GND。 它可以位于 Vloop 侧(悬空输入和 XTR115)、也可以将输入侧接地并悬空 Vloop 电源。 如果同时使用两个接地、则电路将不工作。

    对于 CS 测试、Vloop 电源可能通过 LISN 或 CDN 接地。 您必须向我展示如何配置 CS、但这是一种典型的标准配置。   

    [引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流-漂移-Dur-IEC61000-4-6-conducted-Immunity-test/4180637#4180637"]您是否对 CS 测试期间的 IC 损坏有任何看法?

    我没有有关您的电路的其他信息、但 Vloop 侧确实提供了双 TVS 保护、并且应提供相当好的过压保护。  

    让我们先让电路工作、然后再担心 CS 测试。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们在4-20mA 变送器与 DAC 之间共享了连接电路。 我认为这有助于理解4-20mA 电路部分。

    ->基于 I2C 的12位 DAC 用于 XTR115芯片模拟输入。 外部 DAC 在+3.3V 电压下运行。  

    谢谢

    达尔尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="423757" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流漂移-Dur-IEC61000-4-6-传 导抗扰度测试/4180910#4180910"]

    如 Kai 所建议、您应该在 XTR115中展示整个原理图。 XTR115有2.5Vref 和5Vref 引脚、并且不提供3.3V 基准电压。 不清楚您拥有的是什么。  

    您是否正在使用0-3.3V 输入电压进行4-20mA 电流环路? 从所提供的 XTR115原理图中可以看到、输入电阻值也不是很正确、即使使用了3.3Vin 电源也是如此。  

    [/报价]

    4-20mA 变送器与 DAC 之间的共享连接电路。  

    我们已经测试了该电路、它工作稳定。 因此、我们需要有关 CS 测试的建议。 如果 CS 测试中的输入电阻器受到影响、则您应该建议我这样做。 其他问题、请向我提供 CS 测试建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="423757" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流漂移-Dur-IEC61000-4-6-传 导抗扰度测试/4180910#4180910"]

    XTR115 4-20mA 变送器只能有一个公共 GND。 它可以位于 Vloop 侧(悬空输入和 XTR115)、也可以将输入侧接地并悬空 Vloop 电源。 如果同时使用两个接地、则电路将不工作。

    对于 CS 测试、Vloop 电源可能通过 LISN 或 CDN 接地。 您必须向我展示如何配置 CS、但这是一种典型的标准配置

    [/报价]

    CDN 是一种电子测试设备、用于 将干扰信号耦合到连接到被测设备的多根电缆上。

    我们已将 CDN 用于 CS 测试。 环路+和环路-电缆在 CDN 中传递。 我认为这是所有 Nabl Labs 遵循的标准方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="423757" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流漂移-Dur-IEC61000-4-6-传 导抗扰度测试/4180910#4180910"]

    我没有有关您的电路的其他信息、但 Vloop 侧确实提供了双 TVS 保护、并且应提供相当好的过压保护。  

    让我们先让电路工作、然后再担心 CS 测试。

    [/报价]

    是的、我们添加了双 TVS 保护、用于防止 ESD、浪涌、EFT。 TiHIS 三 EMC 测试已通过此设计。 我们仅在 CS 测试中出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    请注意、XTR115/7的 IRET 引脚没有信号接地! 您必须允许此引脚自由浮动。 请勿将其连接到信号接地:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1116094/xtr117-xtr117-design-check-request/4137580#4137580

    另请注意、流入 IRET 引脚的每个电流都必须由 Vreg 或 Vref 提供!!!! 如果您有任何其他电源电压驱动某些输入电路、则需要添加电隔离。 请再次参阅数据表的图3。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    这是 XTR115/XTR116/XTR117 2线4-20mA 变送器的正确连接。 请注意 GND 连接和 Floating_GND 节点、它们不是同一接地。 此外、该参考设计中的 DAC8551电源电压由 XTR116 IC 供电、而不是由 MCU 供电。   

    我在此附上2线和3线4-20mA 变送器及其应用的系列应用手册和视频。 根据您的设计方法、可以使用3线 XTR111 4-20mA 变送器。  

    https://training.ti.com/current-loop-transmitters-basic-design-considerations?context=1139747-1139745-1147985-1147876

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945188/faq-designing-with-4-20ma-current-loop-transmitters-xtrs-faq-links

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduao7/tiduao7.pdf?ts=1660822495809

    [引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流-漂移-Dur-IEC61000-4-6-conducted-Immunity-test/4181919#41819191919"]我们已经测试了此电路、它工作稳定。

    V 至 I 转换非常精确。 假设0-5V 是4-20mA 电流环路转换的输入、在 Vin = 0.000Vdc、Iout = 4.000mA 时、当 Vin = 5.000V、Iout = 20.000mA。 下面是 XTR115中的误差规格。 您需要将6.5位 DMM 电流表与负载串联、以监控电流输出。  在 CS 测试期间、您的负载是多少?

    如果您在 Excel 中绘制 Vin 与 Iout、则应获得如绿色框中所示的线性关系。 请指定电路的 Vin 至 Iout 转换关系。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond & Kai、

    我们通过了4-20mA 输出信号的 CS 测试。

    感谢您的支持。

    谢谢

    达尔尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    [引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流-漂移-Dur-IEC61000-4-6-conducted-Immunity-test/4190394#4190394"]我们通过了有关4-20mA 输出信号的 CS 测试。

    真是个好消息

    您能否分享您所做的修改?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    这是个好消息! 请分享您为通过 CS 合规性测试而制作的一些模板。  

    顺便说一下、TI 还生产了出色的电视。 在我们的旧参考设计中、最新设计的 TVS 器件型号将优于某些推荐的 TVS。 随附了一些数据表和应用手册、供您参考。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tvs3301.pdf?ts=1661453280134&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/slvae53/slvae53.pdf?ts=1661461759768

    https://www.ti.com/lit/an/slvae37/slvae37.pdf?ts=1661445981912&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流漂移-Dur-IEC61000-4-6-conducted-Immunity-test/4190733#4190733"]您是否可以分享您所做的修改?

    感谢您在通过 CS 合规性测试时提供的反馈。 但是、交换一些信息以解决问题并通过测试同样重要。 这将帮助我们在未来更好地为同行工程师服务。  

    通过 CS 合规性测试可能包含某些"黑艺术品"。 解决方案可能有多种、我们想知道电路或 DUT 配置中的哪些修改会产生差异。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond