主题中讨论的其他器件: XTR117、 XTR116、 DAC8551、 XTR111
您好!



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!



您好、Darshan、
[引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流-漂移-在 IEC61000-4-6-传 导抗扰度测试期间]问题 是4-20mA 电流输出值在 0值压力上从4mA 漂移到6mA。 我们已检查输入电压是否相同、但默认情况下输出电流会漂移。 [/报价]在受测电流环路漂移的 CS 条件(频率范围)下。 下面是在 XTR117中根据 IEC 61000-4-6测试的基准、它类似于 XTR115/XTR116双线发送器。

请查看以下标记。 如果电路 CS 测试失败、则在 Vsup 上放置串联的低 ESR 旁路电容器。

如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
您好、Darshan、
尽管 XTR117是最新版本的产品、但它们都应通过 IEC 61000-4-6中的 CS 合规性测试。
让我们修复设计中的拼写错误、看看 XTR115应如何承受 CS 测试。 此外、请在 Vbus 或 Vloop 处添加串联低 ESR 陶瓷电容器、以对可能的 CS 干扰进行去耦。
配置后、4-20mA 电流环路无法正常工作。 是 XTR115中的仿真。 在 CS 中测试 DUT 之前、请确保其正常工作。

e2e.ti.com/.../XTR115-08162022.TSC
最棒的
Raymond
您好、Darshan、
[引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流漂移-Dur-IEC61000-4-6-传 导抗扰度测试/4180637#4180637"]MCU 在+3.3V 电压下运行。 因此、我们无法使用 Vreg +5V 电源。[/quot]哎呀! 然后、我们需要查看完整的原理图。
Kai
您好、Darshan、
[引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流漂移-Dur-IEC61000-4-6-传 导抗扰度测试/4180637#4180637"]MCU 在+3.3V 电压下运行。 因此我们无法使用 Vreg +5V 电源。 [/报价]如 Kai 所建议、您应该在 XTR115中展示整个原理图。 XTR115有2.5Vref 和5Vref 引脚、并且不提供3.3V 基准电压。 不清楚您拥有的是什么。
您是否正在使用0-3.3V 输入电压进行4-20mA 电流环路? 从所提供的 XTR115原理图中可以看到、输入电阻值也不是很正确、即使使用了3.3Vin 电源也是如此。
[引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流-漂移-Dur-IEC61000-4-6-conducted-Immunity-test/4180637#4180637"]仿真 电路中使用 R7-250欧姆电阻的情况是什么? [/报价]电流250Ω 为4-20mA、负载为250Ω μ A、仿真中的 I 至 V 转换器件范围为4mA*μ A 至20mA 250Ω μ A 或1-5V。 如果要将4-20mA 转换为3.3V 满量程电压、则电阻负载为3.3V/20mA = 165Ω Ω
[引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流-漂移-Dur-IEC61000-4-6-conducted-Immunity-test/4180637#4180637"]实际上、我们已检查与 GND相连 的引脚#3 IRET [/引用]XTR115 4-20mA 变送器只能有一个公共 GND。 它可以位于 Vloop 侧(悬空输入和 XTR115)、也可以将输入侧接地并悬空 Vloop 电源。 如果同时使用两个接地、则电路将不工作。
对于 CS 测试、Vloop 电源可能通过 LISN 或 CDN 接地。 您必须向我展示如何配置 CS、但这是一种典型的标准配置。
[引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流-漂移-Dur-IEC61000-4-6-conducted-Immunity-test/4180637#4180637"]您是否对 CS 测试期间的 IC 损坏有任何看法?我没有有关您的电路的其他信息、但 Vloop 侧确实提供了双 TVS 保护、并且应提供相当好的过压保护。
让我们先让电路工作、然后再担心 CS 测试。
最棒的
Raymond
如 Kai 所建议、您应该在 XTR115中展示整个原理图。 XTR115有2.5Vref 和5Vref 引脚、并且不提供3.3V 基准电压。 不清楚您拥有的是什么。
您是否正在使用0-3.3V 输入电压进行4-20mA 电流环路? 从所提供的 XTR115原理图中可以看到、输入电阻值也不是很正确、即使使用了3.3Vin 电源也是如此。
[/报价]4-20mA 变送器与 DAC 之间的共享连接电路。

我们已经测试了该电路、它工作稳定。 因此、我们需要有关 CS 测试的建议。 如果 CS 测试中的输入电阻器受到影响、则您应该建议我这样做。 其他问题、请向我提供 CS 测试建议。
XTR115 4-20mA 变送器只能有一个公共 GND。 它可以位于 Vloop 侧(悬空输入和 XTR115)、也可以将输入侧接地并悬空 Vloop 电源。 如果同时使用两个接地、则电路将不工作。
对于 CS 测试、Vloop 电源可能通过 LISN 或 CDN 接地。 您必须向我展示如何配置 CS、但这是一种典型的标准配置
[/报价]CDN 是一种电子测试设备、用于 将干扰信号耦合到连接到被测设备的多根电缆上。
我们已将 CDN 用于 CS 测试。 环路+和环路-电缆在 CDN 中传递。 我认为这是所有 Nabl Labs 遵循的标准方法。
我没有有关您的电路的其他信息、但 Vloop 侧确实提供了双 TVS 保护、并且应提供相当好的过压保护。
让我们先让电路工作、然后再担心 CS 测试。
[/报价]是的、我们添加了双 TVS 保护、用于防止 ESD、浪涌、EFT。 TiHIS 三 EMC 测试已通过此设计。 我们仅在 CS 测试中出现问题。
您好、Darshan、
请注意、XTR115/7的 IRET 引脚没有信号接地! 您必须允许此引脚自由浮动。 请勿将其连接到信号接地:
另请注意、流入 IRET 引脚的每个电流都必须由 Vreg 或 Vref 提供!!!! 如果您有任何其他电源电压驱动某些输入电路、则需要添加电隔离。 请再次参阅数据表的图3。
Kai
您好、Darshan、
这是 XTR115/XTR116/XTR117 2线4-20mA 变送器的正确连接。 请注意 GND 连接和 Floating_GND 节点、它们不是同一接地。 此外、该参考设计中的 DAC8551电源电压由 XTR116 IC 供电、而不是由 MCU 供电。

我在此附上2线和3线4-20mA 变送器及其应用的系列应用手册和视频。 根据您的设计方法、可以使用3线 XTR111 4-20mA 变送器。

https://www.ti.com/lit/ug/tiduao7/tiduao7.pdf?ts=1660822495809
[引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流-漂移-Dur-IEC61000-4-6-conducted-Immunity-test/4181919#41819191919"]我们已经测试了此电路、它工作稳定。V 至 I 转换非常精确。 假设0-5V 是4-20mA 电流环路转换的输入、在 Vin = 0.000Vdc、Iout = 4.000mA 时、当 Vin = 5.000V、Iout = 20.000mA。 下面是 XTR115中的误差规格。 您需要将6.5位 DMM 电流表与负载串联、以监控电流输出。 在 CS 测试期间、您的负载是多少?

如果您在 Excel 中绘制 Vin 与 Iout、则应获得如绿色框中所示的线性关系。 请指定电路的 Vin 至 Iout 转换关系。

如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
您好、Darshan、
[引用 userid="530495" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流-漂移-Dur-IEC61000-4-6-conducted-Immunity-test/4190394#4190394"]我们通过了有关4-20mA 输出信号的 CS 测试。真是个好消息
您能否分享您所做的修改?
Kai
您好、Darshan、
这是个好消息! 请分享您为通过 CS 合规性测试而制作的一些模板。
顺便说一下、TI 还生产了出色的电视。 在我们的旧参考设计中、最新设计的 TVS 器件型号将优于某些推荐的 TVS。 随附了一些数据表和应用手册、供您参考。

https://www.ti.com/lit/an/slvae53/slvae53.pdf?ts=1661461759768
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
您好、Darshan、
[引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1126714/xtr115-xtr115-输出电流漂移-Dur-IEC61000-4-6-conducted-Immunity-test/4190733#4190733"]您是否可以分享您所做的修改?感谢您在通过 CS 合规性测试时提供的反馈。 但是、交换一些信息以解决问题并通过测试同样重要。 这将帮助我们在未来更好地为同行工程师服务。
通过 CS 合规性测试可能包含某些"黑艺术品"。 解决方案可能有多种、我们想知道电路或 DUT 配置中的哪些修改会产生差异。
最棒的
Raymond