Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01541, AMC1311, OPA211
主题中讨论的其他器件:TIDA-01541、 OPA211
尊敬的所有人:
我将 AMC1311B 隔离放大器用于电机驱动应用中的直流链路电压检测。 在电机无负载时、直流链路测量与实际值呈线性关系。 然而、在负载条件下、测得的值(在 AMC 输出端)显示负漂移 wrt 实际值。 我们指的是 TIDA-01541。 下面是使用的原理图部分、

请说明以下各项:
1) 将输入滤波器组件放置在单端电压测量中的正确方法是什么- 12R+10nF+12R 或12R+10nF+0r
2) 如何连接 SHTDN 引脚-将其直接短接至 VDC (-)或在低侧滤波电阻之前连接它。
3) 齐纳二极管如何用于检测欠压。