This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:该放大器可配置的最小正负增益是多少?

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP2012QML-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132390/lmp2012qml-sp-what-is-minimum-positive-and-negative-gain-this-amplifier-can-be-configured-for

器件型号:LMP2012QML-SP

各位专家,您好

我正在查看 LMP2012QML-SP 数据表、尝试了解该器件可用于的最小(正和负)闭环增益。

有人可以提供这些信息吗?

谢谢、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    同意未 明确说明、 而是相位裕度规格。 是指单位增益:

    因此、在单位或衰减配置下使用时不会出现任何问题。  

    请告诉我这是否会清除它。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    除 Mike 的评论外、任何运算放大器中都没有特定的最大正或负闭环增益-闭环增益的唯一限制是实际的直流开环增益(AOL)。  对于130dB 的典型 AOL、最大正近环路增益为-3dB 点 、从而得到最大127dB (G=10^(127/20)或 G=2、238、721、而最大负增益为-9dB 点、从而得到121dB (G=1、122、018)的最大负增益。  当然、这在实际应用中是不切实际 的、因为在这种情况下、增益误差将~30%、输入电压偏移将被巨大的闭环增益放大、从而导致输出对其中一个电源轨进行满贯。   

    最小正增益是一个缓冲器(G=1)、除非另外有一个缓冲器使输出端的信号衰减。  但没有最小负增益(请参阅下文)。  然而 、实际的限制将来自 输入噪声和系统的失调电压-您无法获得低于本底噪声的信号。