This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:单位增益跟随器电路的行为

Guru**** 2815825 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA277, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132198/opa277-behavior-of-unity-gain-follower-circuit

器件型号:OPA277
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我正在设计将使用 OPA277的运算放大器电路。

OPAx277数据表的第7.3.3节解释了内部输入保护电路。

对单位增益跟随器电路的行为(干扰)进行了说明。

您能告诉我有关这种行为的一些细节吗?

(如果有波形数据示例等、将会有所帮助。)


<数据表说明>

"这可能会干扰单位增益跟随器应用的转换行为、"

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    我将运行 TINA-TI 阶跃响应分析:

    e2e.ti.com/.../mesh_5F00_opa277.TSC

    TINA-TI 是免费的、可在此处下载:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mesh-San、

    [引用 userid="111206" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1132198/opa277-behave-of -unity-gain-looter-circuit"]"这可能会干扰单位增益跟随器应用的转换行为、"

    请查看 Kai 的仿真。  

    OPA277的压摆率额定值为0.8V/usec、并不是很高。 如果输入未过驱动、假设从一个状态到另一状态的瞬时差分输入电压小于~0.7Vdc 或没有变化、则保护二极管钳位将不会打开、那么 OPA277可能适合 缓冲器配置。  

    在标称运行条件下、Vin-跟随 Vin+节点且它们相等;输入之间没有较大的差分输入电压差。   

    如果瞬时输入差分输入电压可能在仿真值较大的振幅中摆动、则第7.3.3节中的最后一句话将为真;OPA277不适用于缓冲器配置、但输入将受到保护、不会损坏。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复和对电路仿真结果的介绍。

    我通过您的电路仿真结果了解失真点和输入电压/输出电压的关系。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢你的答复。

    我理解您对此失真的解释。

    此致、

    网状网络