This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9102:TLV9102的输入阻抗

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9102, LMC662, LMC6061, LMC6081, LMC660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059097/tlv9102-input-impedance-of-tlv9102

器件型号:TLV9102
主题中讨论的其他器件: LMC662LMC6061LMC6081LMC660

尊敬的团队:

我是否可以知道 TLV9102的 I/P 电阻。

在 TI 网站上、我可以看到 TLV9102是 LMC662的替代产品。

LMC 662的 I/P 电阻栅格大于1T 欧姆

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从输入电压和输入偏置电流获得输入阻抗(另请参阅图6-12和6-13)。 TLV9102的输入偏置电流更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    谢谢

    我不明白。

    我是否可以知道其输入阻抗大于1T

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它更小:R = VI/IB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    还有一个问题。

    I/P 电压是我提供的电压是正确的吗?

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    TLV9102数据表的图12显示、室温下的典型输入电阻约为(8V -(-8V))/(2.5p-0.5p)= 8T。 请参见蓝线:

    但是、当您仔细比较这两个数据表时、您会注意到、与 TLV9102相比、LMC662的输入偏置电流要低得多。 LMC662甚至显示了极端温度下的最大输入电流规格。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢。

    我想知道、为什么只考虑输入偏置电流的正极部分 (2.5p-0.5p)

    为什么在这里考虑 IB-曲线。

    (2.5p-0.5p)该区域几乎是线性的。 因此、您考虑 了(2.5p-0.5p)的范围

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    因为 IB-曲线看起来更糟。 您知道、这种"最坏的情况"是这样的  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    如果输入偏置电流至关重要、则 TLV9102不是有效的替代产品。 TLV9102具有一些优势、但输入电流不是其中之一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢。

    此运算放大器是我的 ASIC 评估板的一部分。 ASIC 有一个电荷泵(此电荷泵用于为 MEMS 供电)、此电荷泵具有10G Ω 的高 I/P 阻抗。 下面是我的电路。 我选择 LMC662是因为它的 I/P 阻抗大于1T 欧姆。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需继续使用 LMC662即可。

    如果您想选择另一个:以下是搜索失调电压最高为3mV 且输入偏置电流最高为4pA 的15V 运算放大 器:www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p1261max=15;180&p2max=0.002;3&p3247max=0.02;4。 LMC6081具有更高的输入阻抗;LMC6061以更低的速度省电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    两个问题:

    1.所示电路是否经过测试?

    2.为什么要替换 LMC662?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    此电路经过测试、工作正常。

    我可以看到 LMC662短缺。 作为备份计划、我正在寻找替代 P/N

    Kai、我还有一个问题。

    上述电路在-40°C 至85°C 的温度范围内正常工作。

    我想知道是否有任何方法来实现上述逻辑、以便它可以在-40到150Deg 的范围内工作。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    当需要低输入偏置电流时、高温是最糟糕的事情。

    下面按输入偏置电流分类搜索 SOIC 封装中的双路运算放大器。 以 LMC6或 LMP 开头的器件更有可能兼容。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p480=2;2&sort=p3247max;asc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢。 我将对其进行研究。

    我想知道您有任何建议/其他方法来测量来自高阻抗节点的电压。

    我使用自举、因为我的电荷泵电压为36V。

    我正在寻找其他一些可以在-40deg 至150Deg 范围内正常工作的方法。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我不认为这个电荷泵的输出具有更高的阻抗或者显示的泄漏电流比 LMC662等超低输入电流运算放大器的输入更小。 此外、MEMS 汲取的电流肯定会比 LMC662的输入电流大得多。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    您是否需要工作温度高达150C 或规格高达150C 的器件?

    150C 非常少见、因此选择很少。  125C 很常见、但许多会是较大的输入电流。

    您是否在150°C 时尝试过 LMC662?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我想知道"工作温度高达150C 或规格高达150C 的器件"之间的区别。

    我尚未在150Deg 下测试 LMC662。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    如果我是您、我只会在较高的温度下使用 LMC660进行测试。 否则,这种讨论就过于学术。

    同时将 MEMS 和电荷泵连接到 LMC660、我相信您会看到 MEMS 和电荷泵的泄漏电流将在很大程度上决定 LMC660的输入泄漏电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="433553" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1059097/tlv9102-input-imped-of -tlv9102/3944443#394444444a"]我可能知道"工作温度高达150C 或技术规格高达150C"之间的区别。

    如果数据表显示运算放大器的工作温度高达150C、这意味着它将按照数据表中的规格工作。

    如果器件实际工作温度高达150C (尽管数据表中未说明)、则可以工作(大部分时间和更短的寿命)。 关键点是、任何保修都将有效失效、所有风险都由您承担。

    此应用中的所有其他器件的额定温度是否为150C?

    我在150C 时询问 LMC662的主要原因是为了获得基准性能、以便与真正的150C 器件进行比较。 同样、您的应用是否在150C 下工作、是否读取或不读取电压?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢。

    由于 ASIC 需要测试高达150Deg、我决定使用2个电路板。

    一个电路板仅包含用于安装 ASIC 的座椅及其相关连接器。 该板将位于烤箱内。

    另一个电路板包含信号处理、测量电路等 这将位于烤箱外。

    我只关心这个高阻抗部分。 我计划为该迹线提供防护。

    下面给出了位于烤箱中的电路板内部高阻抗节点的信号链。

    我是否需要使用保护迹线、或者能否在 迹线附近提供铜区域、如下所示

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您确定插座能够承受150°C 的温度吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    其建议工作温度为 -55°C ~ 125°C、但当我在烤箱中进行测试时、情况良好。

    请问您对防护有什么建议。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    请注意、每个继电器都需要最小电流才能进行正确接触。 但 LMC660的输入偏置电流太低、因此您需要强制继电器触点执行"干开关"。 只有大量金触点停留在惰性气体环境中才能进行"干切换"。

    另外请记住、许多烤箱都受到温度控制波动的影响、导致峰值温度超过150°C

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    因为我的继电器线圈电源不同。请参阅下面的电路。我正在使用簧片继电器。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    您能否为"每个继电器需要最小电流才能进行正确接触"提供参考? 这是我第一次听到这种情况。 我对这一短语的研究导致了 有关最小线圈 电流的问题。 湿干触点搜索 也没有帮助。

    如果电流为 fA、 则具有数百万欧姆接触电阻的闭合继电器仍可测量正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="433553" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1059097/tlv9102-input-imped-of -tlv9102/3947333#3947333"]我是否需要使用保护迹线或能否按 如下所示在迹线附近提供铜区域

    需要使用防护装置来防止泄漏。 SMA 连接器也应连接到防护装置。  

    这是一篇包含三个部分的文章的第一部分、内容非常丰富。  EDN -设计具有低泄漏电流的飞安级电路、第1部分-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    谢谢你。

    我们是否需要将防护迹线连接到 GND 引脚。

    或仅需要提供隔离、如上图所示

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    在从 ACIC 到 LMC662输入引脚的整个行程中、ASCI 走线应周围有防护装置。 保护电压应接近 ACIC 引脚电压。 因此、该电缆(A 板到 B 板)在同轴电缆的中心具有 ASIC、并在同轴电缆的外部导体上设置防护装置。  

    您可能需要考虑使用三轴电缆。 内部是 ASIC 信号、中间是防护装置、外部是接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    以下是两个示例:

    e2e.ti.com/.../e_5F00_RM40.pdf

    e2e.ti.com/.../Harmony-Electromechanical-Relays_5F00_RSL1AB4ND.pdf

    我有很多其他数据、但不幸的是、只有德语数据。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    下面是我的继电器 P/N  

    https://www.cotorelay.com/wp-content/uploads/2014/09/9011_series_reed_relay_datasheet.pdf

    请问您的意思是"进行适当接触所需的最小电流"。

    希望您能告诉我线圈电流。 如果我错了、请纠正我的问题。

    或者您所说的是最小开关电流。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    不是、它不是我所说的线圈电流、它是流经开关触点的电流。

    不在惰性气体环境中的触点受到二氧化硫的氧化和腐蚀。 这会导致触点上的隔离层很薄。 每次关闭触点时、都需要最小开关电压和开关电流来"自由烧坏"触点。 想象一个微范围的电弧。

    另一方面、当您在惰性气体环境中使用大量金触点时、进行接触所需的最小开关电压和开关电流非常小。 这样的继电器将允许所谓的"干开关"。

    当两个继电器触点紧密接触且电流在这些触点之间流动时、会发生非常复杂的物理苯胺、量子机械通道效应。 在最好的情况下,如果一切都能正常工作,而且不必"穿刺"氧化层,则适用欧姆定律。 但是、当您强制氧化触点执行"干式切换"、而触点之间存在渗透屏障时、可能会发生非常奇怪的情况。 这不仅是因为触点会变成高欧姆、而且还会变得更加复杂。 开关电压和开关电流的阈值电平和迟滞会产生、从而导致触点永久(不良)接触或完全隔离的"抖动"行为。

    通常、随着继电器触点的使用寿命的延长、问题也会增加。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢你。

    这是非常有益的。

    许多继电器供应商未指定此规格。 下面是我使用的两个继电器的数据表。 contat 规范中没有此类信息。

    https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g5nb.pdf

    https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g5ca.pdf

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我们正在稳步走向数字化世界、"老有所事"的模拟知识和经验越来越丧失。

    您的继电器似乎具有"通用"的 Ag 合金触点、这些触点不在惰性气体环境中。

    为什么此时使用继电器? 您可以使用一个带有金触点的简单连接器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    模拟将永远保持活跃...

    我需要以 TDM 的方式从5个 ASIC 读取数据、因为只有我使用继电器。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我会在 LMC660的支持下并借助简单的多路复用器芯片进行多路复用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我无法使用模拟多路复用器、因为它们的 Ron 和电容。

    我使用多路复用器来驱动继电器的 BJT 基极。

    Arduino nano 用于选择继电器。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我打算为每个 ASIC 使用单独的硬接线 LMC660、并在(许多) LMC660的输出端使用多路复用器芯片。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我的初始计划是按照您所说的那样执行、在之前的电路板中、我使用的方法是这样的。

    在这里、他们希望在-40deg 至-150Deg 范围内测试 ASIC、这就是我将其保持在外部的原因。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您仍然可以让(许多) LMC660坐在外面

    另一种选择是将 LMC660安装在靠近 ASIC 的位置、并通过气流冷却 LMC660。 将 LMC660安装在小型热隔离外壳中、并将两根管道连接到外壳、一根用于新鲜空气、另一根用于排出的空气。 有廉价的泵可用于产生冷却气流。 我们已经做过很多次了。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果您不介意、请向我发送泵的 P/N。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我想这是一个简单的水膜泵,用于水族馆。

    LMC660外壳的热隔离越好、所需的空气冷却就越少。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    当然、让我了解一下热隔离。

    此致

    哈里