Other Parts Discussed in Thread: THP210, INA1620
您好!
你好。 我有一位客户正在搜索差分放大器。 下面是他的差分放大器所需的特性。 非常感谢。
•+5V 单电源
•轨到轨输出
•全差动或单对/差动和差动/单对
•内部电阻器或可通过引脚搭接设置的增益
•能够驱动双绞线(~120欧姆)
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ray、
我相信、我们最能满足所有要求的是 THP210全差分放大器。 关于要求:
•+5V 单电源 - THP210电源范围为 3V 至36V、或+/-1.5V 至+/-18V
•轨到轨输出- Vo 摆幅与电源轨相差几百毫伏、摆幅的接近程度取决于输出负载电流电平
•全差动、或单路/差动和差动/单对-全差动、输入和输出(FDA)
•内部电阻器或可通过引脚搭接设置的增益-所有外部电阻器均可实现最大灵活性
•能够驱动双绞线(~120欧姆)- 这可能是120欧姆的线路浪涌阻抗。 所需的输出电流在很大程度上取决于双绞线末端的负载。
如果与+5V 单电源配合使用 、请注意共模输入电压范围为(V-)+ 1V 至(V+)- 1V、即输入不是轨到轨输入。 输入应以放大器线性输入电压范围内的电平为基准。
下面是 THP210数据表的链接:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/thp210.pdf
此致、Thomas
精密放大器应用工程
尊敬的 Ray:
对于 THP210 FDA 的每个放大器侧、CMRR 将非常高、如电气特性表所示。 但是、如果将 THP210应用为差分输入、差分输出放大器、则由于两侧之间的增益不匹配、CMRR 将降级。 数据表图 7-2显示了如何将 VCM 输入施加到 FDA。 因此、有必要使两侧的增益与尽可能接近匹配的电阻器相匹配。
另一种可能的解决方案是 INA1620。 它是一款具有集成薄膜电阻器的高保真音频运算放大器。 它具有两个音频运算放大器、每个放大器具有4个精确匹配的1k Ω 电阻器(典型匹配度为0.004%)、可根据需要使用相应的运算放大器进行配置。 INA1620具有高输出能力、因为它设计用于驱动32 Ω 负载。 您可以在此处查看数据表:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina1620.pdf
此致、Thomas
精密放大器应用工程