This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 差分放大器可以驱动双绞线

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, INA1620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060616/differential-amplifier-can-drive-twisted-pair

主题中讨论的其他器件:THP210INA1620

您好!

你好。 我有一位客户正在搜索差分放大器。 下面是他的差分放大器所需的特性。 非常感谢。

•+5V 单电源
•轨到轨输出
•全差动或单对/差动和差动/单对
•内部电阻器或可通过引脚搭接设置的增益
•能够驱动双绞线(~120欧姆)

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我相信、我们最能满足所有要求的是 THP210全差分放大器。 关于要求:

    •+5V 单电源 - THP210电源范围为 3V 至36V、或+/-1.5V 至+/-18V
    •轨到轨输出- Vo 摆幅与电源轨相差几百毫伏、摆幅的接近程度取决于输出负载电流电平
    •全差动、或单路/差动和差动/单对-全差动、输入和输出(FDA)
    •内部电阻器或可通过引脚搭接设置的增益-所有外部电阻器均可实现最大灵活性  
    •能够驱动双绞线(~120欧姆)- 这可能是120欧姆的线路浪涌阻抗。 所需的输出电流在很大程度上取决于双绞线末端的负载。

    如果与+5V 单电源配合使用 、请注意共模输入电压范围为(V-)+ 1V 至(V+)- 1V、即输入不是轨到轨输入。 输入应以放大器线性输入电压范围内的电平为基准。

    下面是 THP210数据表的链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/thp210.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    你好。 请参阅以下专家对您的答复的答复。 非常感谢。

    "是的、这个解决方案看起来不错、但是使用外部电阻器不会降低电路的共模抑制能力?"

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    对于 THP210 FDA 的每个放大器侧、CMRR 将非常高、如电气特性表所示。 但是、如果将 THP210应用为差分输入、差分输出放大器、则由于两侧之间的增益不匹配、CMRR 将降级。 数据表图 7-2显示了如何将 VCM 输入施加到 FDA。 因此、有必要使两侧的增益与尽可能接近匹配的电阻器相匹配。

    另一种可能的解决方案是 INA1620。 它是一款具有集成薄膜电阻器的高保真音频运算放大器。 它具有两个音频运算放大器、每个放大器具有4个精确匹配的1k Ω 电阻器(典型匹配度为0.004%)、可根据需要使用相应的运算放大器进行配置。 INA1620具有高输出能力、因为它设计用于驱动32 Ω 负载。 您可以在此处查看数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina1620.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程