This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:比较器

Guru**** 2508975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059591/ina381-comparator

器件型号:INA381

大家好、

我对比较器的输入范围有一些疑问:在下面的第一个屏幕截图中、VIH 和 VIL 是指什么? 它是如何定义的? 它是否与电源电压 VS 有关? 它的输入不应该是模拟电压?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    第一轮的 VIH 和 VIL 电平决定了器件必须看到的电压电平、才能将其注册为逻辑高电平或逻辑低电平。 通过这种方式指定该数据表、可以看出该值与电源电压无关、但绝对最大值正确、显示引脚不得暴露在大于 Vs+0.3V 的电压下。  

    例如,如果您希望以3.3V 电源运行器件,则引脚需要介于0和0.4V 之间才能将逻辑低电平注册,并且需要驱动到1.4和3.3V 之间以表示逻辑高电平。 引脚上的电压超过3.6V 可能会损坏器件。  

    请告诉我这是否合理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果根据您的想法理解、比较器的两个输入引脚(CMPIN 和 CMPREF 引脚)是否无法输入介于0.4V 和1.4V 之间的电压? 如果是、我认为这是不合理的。

    我突然大胆地猜测这里是否有输入错误。 这里应该是比较器的输出高电平和低电平范围。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    这不是一个拼写错误、对于许多包含数字引脚的数据表而言非常常见。 CMOS 团队在 这里的常见问题解答中讨论了这个问题。

    简而言之、0.4至1.4V 之间的电压是一个未定义状态。 如果客户以某种方式向器件提供此范围的电压、则比较器的输出将未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、数据表中的一些图片显示 CMPIN 引脚直接连接到 VOUT 引脚、VOUT  引脚的电压范围为0V ~ 4V 或4V+。 如下面的屏幕截图所示。 如果0.4V 至1.4V 之间的电压处于未定义状态、也可以输出低电平(尽管数据表中的图片输出高电平)、即 ALERT 引脚输出低电平。 这样、无法正确检测过流状态、因为当 电压为0.4 ~ 1.4V 时、警报输出不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    我了解现在的断开连接。 您正在尝试将这些参数应用到比较器输入、但这些参数不适用。 这些是为数字输入引脚(如复位引脚)定义的逻辑状态。 这些不适用于比较器输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、这两个参数位于比较器列下方、很容易被误解为比较器的参数。 如果它不是比较器的参数、建议不要将它放在比较器列下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    已理解、我将把此反馈传达给团队。 我们将此信息放在比较器部分下方、因为复位引脚是 IC 比较器部分的一部分、用于控制器件是否在透明/锁存模式下运行。