This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659:是否有 OPA659IDBVT 的升级版本?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA659, OPA656, OPA855, OPA858, OPA847, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059022/opa659-is-there-any-upgraded-version-of-opa659idbvt-available

器件型号:OPA659
主题中讨论的其他器件: OPA656、 OPA855、 OPA858、 OPA847、 OPA657

你(们)好

我刚刚订购了一个包含 OPA659IDBVT 的 PCB 板。 但我无法订购 OPA659IDBVT、因为它现已缺货。 您能向我推荐任何具有相似尺寸的更新 IC 吗? 任何其他更新的类似 IC 也会有所帮助、以防我不得不使用更新的设计重新订购。 谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一款非常独特的器件、类似于采用 JFET 输入 VFA 拓扑的电流反馈速度。  

    我不知道有什么符合所有规格的东西、您可以放弃什么- JFET 输入? 转换率?  

    我看了 Mouser、61周的交货周期? 这是一些供应链失败。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA656N 具有库存、这是一种较旧的 JFET 输入器件、速度较慢、没有压摆增强型输入结构。 这是一款具有修整偏移和测试偏移漂移的单位增益 JFET VFA、具有高级特性、如果您需要、SOT23-5将适合 OPA659器件封装、我认为器件编号刚刚更改、  

    OPA656具有这个很好的比较表、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算使用 OPA659IDBVT 将上升时间= 50ns、下降时间= 170ns 且最大幅值约为800mV 的负脉冲反相。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果你运行在反相、不像驱动输入电阻器那样真正使用 JFET 输入、这些速度不是那么快、OPA656可能就足够了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 您是否可以为规定的用途推荐一个或两个 IC? 我还查看了 OPA820IDBVT、但 SPICE 模型显示了该值的输入失调电压大约为25mV。 此外、还欢迎针对其他封装不同的 IC 提出建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  OPA656的 PSpice 模型看起来不起作用。 无法进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送原理图、TINA 更适合我、但只需快照即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您将需要定义 U1负载、即使是那里的小 C 输入也会导致问题、  

    您暗示了对良好直流精度的渴望-如果不是这样、我会将您移至 CFA、  

    下面是一种通过使用 C 对噪声增益进行整形来将 Decomp VFA 应用于低增益的技术、该技术可能比 OPA656快一点、而且压摆率当然更高、OPA657具有相同的改进直流精度、但已解调。 OPA847数据表中简要介绍了该补偿、这是需要考虑的另一个部分、但实际上、对于您的边沿速率、此处的167Mhz 应该足够大、现在还有更快的 VFA 器件可与 OPA855和 OPA858配合使用-例如、OPA855和 OPA858

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您对 Michael 的帮助和建议。 此外、我们还补充了  OPA659IDBVT 的1k 单元。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助