主题中讨论的其他器件: OPA656、 OPA855、 OPA858、 OPA847、 OPA657
你(们)好
我刚刚订购了一个包含 OPA659IDBVT 的 PCB 板。 但我无法订购 OPA659IDBVT、因为它现已缺货。 您能向我推荐任何具有相似尺寸的更新 IC 吗? 任何其他更新的类似 IC 也会有所帮助、以防我不得不使用更新的设计重新订购。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我刚刚订购了一个包含 OPA659IDBVT 的 PCB 板。 但我无法订购 OPA659IDBVT、因为它现已缺货。 您能向我推荐任何具有相似尺寸的更新 IC 吗? 任何其他更新的类似 IC 也会有所帮助、以防我不得不使用更新的设计重新订购。 谢谢你。
好的、您将需要定义 U1负载、即使是那里的小 C 输入也会导致问题、
您暗示了对良好直流精度的渴望-如果不是这样、我会将您移至 CFA、
下面是一种通过使用 C 对噪声增益进行整形来将 Decomp VFA 应用于低增益的技术、该技术可能比 OPA656快一点、而且压摆率当然更高、OPA657具有相同的改进直流精度、但已解调。 OPA847数据表中简要介绍了该补偿、这是需要考虑的另一个部分、但实际上、对于您的边沿速率、此处的167Mhz 应该足够大、现在还有更快的 VFA 器件可与 OPA855和 OPA858配合使用-例如、OPA855和 OPA858