This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA818:INA818ID

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059479/ina818-ina818id

器件型号:INA818

尊敬的马先生、您好!

我尝试使用器件型号为 INA 818ID 的仪表放大器来放大和降低 GMR 电流传感器的输出。 我的传感器能够生成最大400mV 的电压、其输出阻抗为2.5k Ω。 我将与该 IA 配合使用的增益电阻器是1k Ω、用于生成6的电压增益。 我对您的产品有以下几个问题:

1.该器件是否适合具有上述规格的 GMR 传感器?

2.当我将大约20mV 到250mV 的小电压直接施加到 IA 的输入端时,我不会始终获得6的增益。 换句话说、根据我作为信号向 IA 提供的电压、增益不是固定的。 这个问题是否有任何原因和解决方案?  

请告诉我回答这些问题是否需要更多信息。

此致、

Sama Salehi Vala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sama、

    首先、INA818增益公式为 G=1*50k/Rg、因此对于 Rg=1k、增益将为51而不是6 -请参阅下文。  如果您需要增益6、则需要使用 rg=10k。

    输入和输出电压线性范围是电源电压的函数(见下文)、但未说明。

    此外、输入和输出电压的线性范围是输入共模电压和基准电压的函数、但您不会提供任何此类信息-请参阅下文。

    请 单击 以下链接下载 TI 工程计算器、并使用仪表放大器的 VCM 与 Vout 确定给定电源、基准和 VCM 电压的 INA818有效输入/输出范围。

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC?keyMatch=INA%20CALCULATOR