Other Parts Discussed in Thread: OPA320, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
大家好、
我们在 其中一个应用中使用光晶体管 ALS - PT204-6C/L177来测量环境光。
从光晶体管的数据集、 
在本例中、VCC 为3.3V。
为了 使该电路适用于光晶体管、我们需要在应用手册 TIDU535的以下电路中进行哪些更改?

光电晶体管的暗电流为100nA、光电流为3.6mA、我需要0V 至3.2V 的输出范围。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA320, TINA-TI
大家好、
我们在 其中一个应用中使用光晶体管 ALS - PT204-6C/L177来测量环境光。
从光晶体管的数据集、 
在本例中、VCC 为3.3V。
为了 使该电路适用于光晶体管、我们需要在应用手册 TIDU535的以下电路中进行哪些更改?

光电晶体管的暗电流为100nA、光电流为3.6mA、我需要0V 至3.2V 的输出范围。
Shibin、
根据 OPA320 AOL 条件、3.6mA 的 Iout 线性输出电压范围与任一电源轨至少相差200mV。 这意味着、为了使输出精确测量3.6mA 的拉电流、Vout 必须至少为3.1V (Vcc-200mV)。 如果我们针对 Iout=0 (暗电流)设置 Vout=200mV、RF=(3.1V-0.2V)/3.6mA = 805欧姆-请参阅下面的内容。

在稳定性方面、必须根据所用光电二极管的结电容 CJ 选择 CF。 如果 CJ=11pF、则 Cf=11pF 会产生 最小45度的相位裕度、以确保 OPA320工艺变化范围内的稳定运行-请参阅下文。

下面我随附了 TINA-TI 电路原理图、方便您参考。