This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:使用 OPA320为光晶体管设计跨阻放大器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1058749/opa320-designing-a-transimpedance-amplifier-for-a-phototransistor-using-opa320

器件型号:OPA320
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、
我们在 其中一个应用中使用光晶体管 ALS - PT204-6C/L177来测量环境光。

从光晶体管的数据集、

在本例中、VCC 为3.3V。
为了 使该电路适用于光晶体管、我们需要在应用手册 TIDU535的以下电路中进行哪些更改?


光电晶体管的暗电流为100nA、光电流为3.6mA、我需要0V 至3.2V 的输出范围。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光电晶体管具有巨大的米勒电容、因此它们通常不与 TIA 搭配使用。 数据表中的电路适用于低速应用。

    您需要什么频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、
    感谢你的答复。
    最大频率将为10kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ω 使用一个电阻器,电阻为3.2V/3.6mA = 888.9k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、

    根据 OPA320 AOL 条件、3.6mA 的 Iout 线性输出电压范围与任一电源轨至少相差200mV。  这意味着、为了使输出精确测量3.6mA 的拉电流、Vout 必须至少为3.1V (Vcc-200mV)。  如果我们针对 Iout=0 (暗电流)设置 Vout=200mV、RF=(3.1V-0.2V)/3.6mA = 805欧姆-请参阅下面的内容。

    在稳定性方面、必须根据所用光电二极管的结电容 CJ 选择 CF。  如果 CJ=11pF、则 Cf=11pF 会产生 最小45度的相位裕度、以确保 OPA320工艺变化范围内的稳定运行-请参阅下文。

    下面我随附了 TINA-TI 电路原理图、方便您参考。

    e2e.ti.com/.../Shibin-OPA320-TIA.TSC

    e2e.ti.com/.../Shibin-OPA320-TIA-stability.TSC