This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:为什么工作温度上升至大约50C?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132537/opa656-why-does-the-working-temperature-rise-to-around-50c

器件型号:OPA656
主题中讨论的其他器件:OPA657、

你(们)好  

我正在测试一个瞬态电路、发现 OPA657/OPA656情况下的温度 上升至大约51~52C。

环境温度约为25°C。

OPAMP 由±4.5V 供电、 正基准电压为2V、输出约为1.5V、纹波约为37mVpp、因此我不会觉得它饱和或振荡。

只要连接光电二极管、它就会保持几乎相同的温度。

数据表显示、它应该具有非常低的功耗。

如果有人能帮助/解释的话,我会很感激,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOIC 还是 SOT-23?

    14mA 的电源电流将导致明显的温度升高、但不会太大。

    负载是什么、即流经 R4的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、跟随者、

    您超出了最大正输入电压范围。 请参阅数据表的第7.5节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai,

    是的、感谢它能够满足公共输入的最小电压范围、但我尝试了1.2V、但它仍在50°C 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOT-23 将尝试测量电流 (根据仿真/计算、电流不应太大。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、跟随者、

    由于静态电流、OPA657的热耗散高达16mA x 4.5V x 2 = 144mW。 乘以150°C/W 结至环境热阻、可在整个环境温度范围内实现22K 的温升。 在25°C 环境温度下、外壳将加热至47°C 这不是您观察到的结果吗?

    您能展示您的布局吗?

    [引用 userid="219013" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum±1132537/opa656-do-the working-temperate-rise to -abrom-50c"]运算放大器由4.5V 提供、 正基准电压为2V、输出约为1.5V、纹波约为37mVpp、因此我不会饱和或饱和[]。

    Hhm、当+input 的电压为2V 时、输出电压为什么为1.5V 呢? 如果未连接光电二极管、电压应几乎相同。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、再次感谢您的回复。 据我所知、θja 是从 junion 到周围环境的电阻、因此结温如您计算的那样高达约47°C。 布局非常简单、 没有铜可用于散热(尽量避免 任何泄漏电流)。 那么、您是否意味着 PCBA 的热耗散非常有限、因此外壳温度几乎与结温相同? 总之、与最高结温相比、我认为这是安全的、但如果这是铜膨胀的原因( 仅 GND 膨胀吗?)  我计划 在  下一个版本中对其进行优化。

    输出大约为1.5V、并连接光电二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、跟随者、

    与穿孔组件相反、SMD 封装从 PCB 获得冷却。 因此、您应该在 SOT-23封装的引脚上添加一些铜。

    [引用 userid="219013" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1132537/opa656-why-do-we-working-temperature rise -about-50c/4203217#4203217"]输出大约为1.5V、且光电二极管已连接。

    好的。

    Kai