Other Parts Discussed in Thread: OPA2626
我需要一些帮助来确认我的数学运算是否正确。
尝试计算该 OPA2626电路中的输入参考噪声。
*射频低于 Rin;这是一种同相信号衰减应用、其中20LOG (Vout/Vin)=-1.16dB

这些是我的计算(Excel 工作表)
我使用 本文档 进行公式和计算、以及 OPA2626数据表中的一些值/图。
1) 1)计算由于(-)输入反馈电阻器(R1||R2)产生的热噪声
2) 2)计算(+)输入信号电阻器(R3||R4)产生的热噪声(相同的 eq。 1)但使用 R3||R4)
3) 3)计算 运算放大器(-)输入 rms 电压(由于电流噪声)
4) 4)计算运算放大器(+)由于电流噪声产生的输入 rms 电压
5) 5)根据电压噪声计算运算放大器输入 rms 电压
6) 6)使用平方和 rms 电压求和、并获取我们的输入参考噪声电压(RMS)
我在这里得到的结果是~225uVrms 输入参考噪声。
由于噪声增益为 Gn = 1 + R2/R1、因此我将输入参考噪声乘以 Gn。
因此、我得到的最终输出电压噪声为~421uVrms。
根据上面所示的原理图、我能否对这些公式/计算结果是否准确得出第二个意见?
首先、我不能完全确定我对上述步骤2的操作是否正确。
非常感谢...!
此致、
Darren