This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2626:输入参考噪声计算-第二个意见

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1131712/opa2626-input-referred-noise-calculations---2nd-opinion

器件型号:OPA2626

我需要一些帮助来确认我的数学运算是否正确。
尝试计算该 OPA2626电路中的输入参考噪声。
*射频低于 Rin;这是一种同相信号衰减应用、其中20LOG (Vout/Vin)=-1.16dB

这些是我的计算(Excel 工作表)
我使用 本文档 进行公式和计算、以及 OPA2626数据表中的一些值/图。

1) 1)计算由于(-)输入反馈电阻器(R1||R2)产生的热噪声
2) 2)计算(+)输入信号电阻器(R3||R4)产生的热噪声(相同的 eq。 1)但使用 R3||R4)
3) 3)计算 运算放大器(-)输入 rms 电压(由于电流噪声)
4) 4)计算运算放大器(+)由于电流噪声产生的输入 rms 电压
5) 5)根据电压噪声计算运算放大器输入 rms 电压
6) 6)使用平方和 rms 电压求和、并获取我们的输入参考噪声电压(RMS)

我在这里得到的结果是~225uVrms 输入参考噪声。
由于噪声增益为 Gn = 1 + R2/R1、因此我将输入参考噪声乘以 Gn。
因此、我得到的最终输出电压噪声为~421uVrms。

根据上面所示的原理图、我能否对这些公式/计算结果是否准确得出第二个意见?
首先、我不能完全确定我对上述步骤2的操作是否正确。

非常感谢...!

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

     我完成并手写计算;我将在一天结束时扫描和上传、并与 Excel 工作表中使用的方法进行比较。 结果显示了大约262uVrms 的输出电压噪声、这与仿真输出类似:  

    谢谢、很抱歉耽误你的时间、

    Sima