Other Parts Discussed in Thread: THS6222, THS6212
主题中讨论的其他器件: THS6212
你(们)好
如果 GND 被连接至 THS6222的 VS-引脚(#22)上没有问题、但是当施加-12V 电压时、一个过流流动。
之前使用了 THS6212、但即使对 VS-引脚施加了-12V 电压、也没有问题。

原因可能是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
Kai 提出了一个很好的观点;请按照 Kai 的建议检查输出网络上的保护二极管。
此外、从 THS6212到 THS6222的其中一个变化涉及每个器件如何处理其输入共模电压。 THS6222有一个内部共模缓冲器、THS6212没有该缓冲器。 如果您愿意、我将查看您的原理图。 请随时在论坛上分享、以便 Kai 和其他人也可以查看;如果是专有的、或者您希望通过电子邮件向我发送邮件、我可以通过电子邮件进行交流。
最棒的
阿尔茨