This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:过流取决于 VS-引脚的电压

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6222, THS6212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132032/ths6222-over-current-depending-on-the-voltage-of-the-vs--pin

器件型号:THS6222
主题中讨论的其他器件: THS6212

你(们)好

如果 GND 被连接至 THS6222的 VS-引脚(#22)上没有问题、但是当施加-12V 电压时、一个过流流动。

之前使用了 THS6212、但即使对 VS-引脚施加了-12V 电压、也没有问题。

原因可能是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不要忽略输出端的保护二极管。 如果阳极仍然连接到信号接地、则短路电流会流入 OPAMP 的输出端。 您还必须将阳极连接到-12V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Kai 提出了一个很好的观点;请按照 Kai 的建议检查输出网络上的保护二极管。   

    此外、从 THS6212到 THS6222的其中一个变化涉及每个器件如何处理其输入共模电压。  THS6222有一个内部共模缓冲器、THS6212没有该缓冲器。  如果您愿意、我将查看您的原理图。  请随时在论坛上分享、以便 Kai 和其他人也可以查看;如果是专有的、或者您希望通过电子邮件向我发送邮件、我可以通过电子邮件进行交流。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    我的客户希望获得 SCH 审核。

    如果您告诉我您的电子邮件地址、我将向您发送一个 SCH。

     下面是其他问题。

    为什么  THS6222有内部共模缓冲器?

    2、 VS 和 GND 之间是否会因此而相互影响?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     Alec 不在办公室、一旦他回来、就会马上回来。

    1. 集成共模缓冲器将器件的 CM 设置为 中间电源 、从而省去了外部组件、从而降低了系统成本并减小了布板空间
    2. 该器件可支持 双电源或单电源配置。 如 Kai 所述、您的设计是否包括接地或外部 VCM 连接的输出保护方案?

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您与 David 重新联系。

    尊敬的 David:

    我将通过您的 e2e 帐户向您发送一条消息。  请花一点时间看看您能否回答 Sima & I 关于您的电路的问题?

    最棒的

    阿尔茨