This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604:PSpice:零件没有模型属性

Guru**** 2974470 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3604, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064833/tlv3604-pspice-part-has-no-model-property

器件型号:TLV3604
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我尝试使用 TLV3604器件在 PSPICE 中创建简单原理图。 但是、我没有通过以下错误启动瞬态仿真:

错误(ORNET-1110):零件 U1没有"模型"属性。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题。 这个项目文件夹似乎有两个部分、而你放置的那个文件夹没有任何与它相关的模型库。 您可以做的是:  

    1.删除该部分。

    2.单击"放置零件"(或快捷方式 P)

    3.侧面将出现一个窗格。 选择第二个'TLV3604'库。  

    4.然后在器件列表中选择 TLV3604器件。 它应该看起来像 比较器符号、而不是矩形。

    请告诉我这是否有意义。 同时、我将尝试修复此问题并发布新的模型项目文件夹。  

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    遗憾的是、我没有看到第二 个'TLV3604'库。 我只有一个 TLV3604看起来像矩形。

    我是否需要重置设计缓存或更新库? 如何做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vsevolod、

    在 TINA-TI 中工作:

    e2e.ti.com/.../vsevolod_5F00_TLV3604.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误您的时间、但我们在假期休息、并将在1月的第一周返回时提供适当的回顾。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vsevolod、

    很抱歉耽误你的时间。 您可以尝试附加的文件吗? 我选择了工作部件。

    e2e.ti.com/.../tlv3604_5F00_pfti.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阮,谢谢!

    现在它起作用了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在论坛上发布您的问题。

    卡盘