Other Parts Discussed in Thread: TL972-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL972-Q1 大家好、团队、
我们认为、比较器的差分输入电压(绝对最大值)通常以电源电压(Vcc)为基准。
对于 TL97x-Q1系列、数据表中规定为"±1V"而不是"Vcc±1V"(这也适用于目录版本)。
我们希望仔细检查这是否正确或打印错误。
此致、
Masaru Oinaga